Como realizar medições de potência de RF com autocalibração em campo

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Estabelecer uma referência de medição em campo

A realização de medições de potência de radiofrequência (RF) em campo requer o estabelecimento de uma referência de medição confiável antes de conectar o instrumento ao sinal em teste. Os ambientes de campo podem não oferecer acesso ao equipamento de calibração externo normalmente disponível em uma bancada de laboratório, tornando uma referência interna útil para verificar e calibrar o caminho de medição antes da aquisição. Um medidor de potência portátil com sensor integrado e referência de potência interna permite que os engenheiros realizem o procedimento de calibração no local do teste sem precisar carregar um sensor de potência separado ou uma fonte de calibração externa. Isso ajuda a estabelecer condições de medição consistentes antes de avaliar os equipamentos de RF instalados.

O fluxo de trabalho de medição começa com a desconexão do sinal em teste e o uso da referência de potência interna do medidor para realizar o procedimento de autocalibração necessário. Em seguida, os engenheiros configuram a frequência de medição, verificam se o nível de sinal esperado está dentro da faixa operacional suportada e conectam o instrumento ao ponto de medição de RF. A potência média pode então ser medida diretamente por meio do sensor integrado e exibida localmente. A repetição do procedimento de calibração, quando as condições de medição assim o exigirem, fornece uma referência consistente para atividades de instalação, manutenção, solução de problemas e verificação em campo.

Solução de medição de potência de RF com autocalibração

A autocalibração está integrada ao fluxo de trabalho de medição portátil por meio de uma referência de potência interna que permite aos engenheiros estabelecer a referência de medição do instrumento no local de campo. O procedimento de calibração pode ser concluído antes da conexão do sinal em teste, reduzindo a dependência de hardware de calibração separado durante as atividades de instalação e manutenção. Após a calibração, os engenheiros configuram a frequência de operação e conectam o sinal de radiofrequência diretamente à entrada de medição integrada para obter leituras de potência média. O visor local fornece resultados imediatos das medições, enquanto o funcionamento a bateria permite medições em locais onde não há alimentação externa disponível. Funções de medição relativa podem ser aplicadas quando são necessárias comparações ou correções de trajetória conhecidas, e a conectividade USB permite o controle por computador e a coleta de dados quando for necessária documentação adicional. Esse fluxo de trabalho integrado reduz a quantidade de equipamentos necessários no local de teste, ao mesmo tempo em que fornece uma sequência consistente para calibração, configuração, aquisição e registro de medições de potência de radiofrequência durante a verificação em campo.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF com autocalibração

Como realizar medições de potência de RF com autocalibração no diagrama de blocos de campo

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF com autocalibração

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?