Wie man selbstkalibrierte HF-Leistungsmessungen im Feld durchführt

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Ein Feldmessreferenzsystem einrichten

Für Hochfrequenz-Leistungsmessungen (HF-Leistungsmessungen) im Feld ist es unerlässlich, vor dem Anschluss des Messgeräts an das zu messende Signal eine zuverlässige Messreferenz einzurichten. Da im Feld oft nicht die üblicherweise im Labor verfügbaren externen Kalibriergeräte zur Verfügung stehen, ist eine interne Referenz hilfreich, um den Messpfad vor der Datenerfassung zu überprüfen und zu kalibrieren. Ein Handleistungsmessgerät mit integriertem Sensor und interner Leistungsreferenz ermöglicht es Ingenieuren, die Kalibrierung direkt am Messort durchzuführen, ohne einen separaten Leistungssensor oder eine externe Kalibrierquelle mitführen zu müssen. Dies trägt dazu bei, konsistente Messbedingungen vor der Bewertung installierter HF-Geräte zu gewährleisten.

Der Messablauf beginnt mit dem Trennen des zu prüfenden Signals und der Durchführung der erforderlichen Selbstkalibrierung mithilfe der internen Leistungsreferenz des Messgeräts. Anschließend konfigurieren die Techniker die Messfrequenz, überprüfen, ob der erwartete Signalpegel im unterstützten Betriebsbereich liegt, und schließen das Gerät an den HF-Messpunkt an. Die mittlere Leistung kann dann direkt mit dem integrierten Sensor gemessen und lokal angezeigt werden. Die Wiederholung der Kalibrierung bei Bedarf gewährleistet eine konsistente Referenz für Installation, Wartung, Fehlersuche und Verifizierung im Feld.

Selbstkalibrierende HF-Leistungsmesslösung

Die Selbstkalibrierung ist durch eine interne Leistungsreferenz in den Arbeitsablauf des tragbaren Messgeräts integriert. So können Ingenieure die Messreferenz des Instruments direkt vor Ort festlegen. Die Kalibrierung kann vor dem Anschließen des zu messenden Signals durchgeführt werden, wodurch der Bedarf an separater Kalibrierhardware bei Installation und Wartung reduziert wird. Nach der Kalibrierung konfigurieren die Ingenieure die Betriebsfrequenz und schließen das Hochfrequenzsignal direkt an den integrierten Messeingang an, um die durchschnittliche Leistung zu erfassen. Das lokale Display zeigt die Messergebnisse sofort an, während der Batteriebetrieb Messungen an Orten ohne externe Stromversorgung ermöglicht. Relative Messfunktionen können für Vergleiche oder Korrekturen bekannter Pfade angewendet werden, und die USB-Verbindung ermöglicht die Computersteuerung und Datenerfassung für zusätzliche Dokumentation. Dieser integrierte Arbeitsablauf reduziert den Geräteaufwand am Testort und gewährleistet gleichzeitig eine konsistente Abfolge für Kalibrierung, Konfiguration, Erfassung und Aufzeichnung von Hochfrequenz-Leistungsmessungen bei der Feldverifizierung.

Siehe Blockdiagramm der selbstkalibrierenden HF-Leistungsmesslösung

Anleitung zur Durchführung selbstkalibrierter HF-Leistungsmessungen im Feldblockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer selbstkalibrierenden HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?