현장에서 자체 보정 방식의 RF 전력 측정을 수행하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

필드 측정 기준 확립

필드에서 무선 주파수(RF) 전력 측정을 수행하려면 측정할 신호에 기기를 연결하기 전에 신뢰할 수 있는 측정 기준을 확립해야 합니다. 현장 환경에서는 실험실 벤치에서 일반적으로 사용할 수 있는 외부 교정 장비에 접근하지 못할 수 있으므로, 측정 경로를 확인하고 수집하기 전에 내부 기준을 사용하여 측정 경로를 점검하고 교정하는 것이 유용합니다. 센서와 내부 전력 기준이 통합된 휴대형 파워 미터는 엔지니어가 별도의 전력 센서나 외부 교정 소스를 휴대하지 않고도 테스트 장소에서 직접 교정 절차를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이는 설치된 RF 장비를 평가하기 전에 일관된 측정 조건을 확립하는 데 도움이 됩니다.

측정 워크플로는 테스트할 신호를 분리하고 미터의 내부 전력 기준을 사용하여 필요한 자체 교정 절차를 수행하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 엔지니어는 측정 주파수를 설정하고 예상 신호 레벨이 지원되는 작동 범위 내에 있는지 확인한 후, 기기를 RF 측정점에 연결합니다. 그 후 통합 센서를 사용하여 평균 전력을 직접 측정하고 로컬 디스플레이에 표시할 수 있습니다. 측정 조건에 따라 교정 절차를 반복하면 필드 설치, 유지보수, 문제 해결 및 검증 활동을 위한 일관된 기준을 제공할 수 있습니다.

자체 보정형 RF 전력 측정 솔루션

자체 교정은 엔지니어가 현장 위치에서 기기의 측정 기준을 확립할 수 있게 해주는 내부 전력 기준을 통해 휴대형 측정 워크플로에 통합됩니다. 교정 절차는 테스트할 신호를 연결하기 전에 완료할 수 있으므로 설치 및 유지보수 작업 중에 별도의 교정 하드웨어에 대한 의존도를 줄여줍니다. 교정 후 엔지니어는 작동 주파수를 설정하고 무선 주파수 신호를 통합 측정 입력에 직접 연결하여 평균 전력 판독값을 획득합니다. 로컬 디스플레이는 즉각적인 측정 결과를 제공하며, 배터리 구동 기능은 외부 전원을 사용할 수 없는 장소에서의 측정을 지원합니다. 비교나 알려진 경로 보정이 필요한 경우 상대 측정 기능을 적용할 수 있으며, 추가 문서화가 필요한 경우 USB 연결을 통해 컴퓨터 제어 및 데이터 수집이 가능합니다. 이 통합 워크플로는 테스트 현장에서 필요한 장비의 양을 줄이는 동시에 필드 검증 중 무선 주파수 전력 측정의 교정, 구성, 획득 및 기록을 위한 일관된 순서를 제공합니다.

자체 교정형 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

현장에서 자체 보정 방식의 RF 전력 측정을 수행하는 방법 블록 다이어그램

자체 교정형 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?