O que você está procurando?
Casa inteligente
Fornecer dispositivos IoT de baixo consumo de energia, com desempenho em que os consumidores podem confiar, para a casa conectada
A casa inteligente está a caminho de se tornar popular. Muitas residências tradicionais já utilizam pelo menos um ou mais dispositivos da Internet das Coisas diariamente. Muitas casas novas estão sendo projetadas desde o início com a tecnologia de IoT. Até 2022, a Gartner prevê que a casa de uma família típica poderá conter mais de 500 dispositivos inteligentes.
Otimize o consumo de energia da IoT para a casa inteligente
O consumo de energia é um desafio considerável para os dispositivos e aparelhos de IoT destinados à casa inteligente, mas não para todos eles. Os dispositivos alimentados pela parede não estão sujeitos aos mesmos requisitos de baixo consumo de energia que seus equivalentes operados por bateria. Para otimizar totalmente a eficiência energética dos dispositivos IoT operados por bateria, o teste de drenagem de corrente é essencial. As soluções de teste de casa inteligente da Keysight permitem que você obtenha uma vida útil excepcional da bateria para seus dispositivos IoT por meio de testes precisos de drenagem de bateria que empregam nossa tecnologia de variação de corrente contínua.
Garanta a conectividade sem fio
Os dispositivos domésticos inteligentes habilitados para IoT dependem da conectividade sem fio para se conectar à Internet e, em alguns casos, uns aos outros. É fundamental garantir que esses dispositivos sejam adequadamente projetados e capazes de suportar os padrões sem fio apropriados (por exemplo, Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M e Thread). A Keysight fornece plataformas focadas em aplicativos especificamente otimizadas para padrões existentes e emergentes. Com as soluções de teste sem fio de IoT da Keysight, é possível projetar e testar praticamente qualquer dispositivo doméstico inteligente que você possa imaginar e garantir que ele atenda a todos os requisitos padrão.
Avalie os dispositivos de IoT para implantação
Os consumidores esperam que os dispositivos de IoT funcionem como prometido no ambiente doméstico. As empresas testam seus dispositivos em condições reais de implementação para garantir que esse seja o caso. Mas a complexidade da tecnologia de IoT muitas vezes deixa muitos mal equipados para testar adequadamente, deixando-os expostos ao risco de falhas em aplicativos de missão crítica no campo. A solução da Keysight permite que você realize testes e avaliações abrangentes de todos os seus dispositivos IoT, seja em P&D ou durante a implantação/integração. É o produto de teste de IoT da Keysight capaz de emular redes complexas do mundo real que incluem hospitais, salas de reunião e centros de conferência.
Leitura adicional
Produtos relacionados
Deseja ajuda para testar seus dispositivos e redes domésticos inteligentes de IoT?