스마트 홈은 주류가 되는 길을 순조롭게 걷고 있습니다. 많은 일반 가정에서 이미 매일 하나 이상의 사물 인터넷 디바이스를 사용하고 있습니다. 많은 신축 주택은 IoT 기술을 기반으로 처음부터 설계되고 있습니다. Gartner는 2022년까지 일반적인 가정에 500개 이상의 스마트 디바이스가 있을 것으로 예측합니다.

스마트 홈 디바이스의 기능성은 다를 수 있지만, 산업용 IoT 디바이스와 동일한 연결성 및 저전력 요구사항을 공유합니다. 스마트 홈 IoT 디바이스 또한 많은 기술적 과제를 공유합니다. 키사이트는 고객의 IoT 스마트 홈 디바이스 설계를 시장 출시 가능한 제품으로 전환하는 데 도움이 되는 최첨단 테스트 솔루션과 전문 지식을 갖추고 있습니다.
스마트 홈을 위한 IoT 디바이스의 전력 소비 최적화

스마트 홈을 위한 IoT 전력 소비 최적화

전력 소모는 스마트 홈용 IoT 디바이스 및 가전제품에 있어 상당한 과제이지만, 모든 기기에 해당되는 것은 아닙니다. 벽 전원 공급 장치는 배터리 구동 장치와 동일한 저전력 요구 사항을 따르지 않습니다. 배터리 구동 IoT 디바이스의 에너지 효율을 완전히 최적화하려면 전류 소모 테스트가 필수적입니다. 키사이트의 스마트 홈 테스트 솔루션은 당사의 끊김 없는 전류 범위 지정 기술을 활용하는 정확한 배터리 소모 테스트를 통해 IoT 디바이스의 탁월한 배터리 수명을 달성할 수 있도록 지원합니다.

무선 연결성 보장

IoT 지원 스마트 홈 장치는 인터넷에 연결하기 위해 무선 연결성에 의존하며, 경우에 따라서는 서로 연결됩니다. 이러한 장치가 적절하게 설계되고 적절한 무선 표준(예: Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M 및 Thread)을 지원할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 키사이트는 기존 및 새로운 표준에 특별히 최적화된 애플리케이션 중심 플랫폼을 제공합니다. 키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션을 사용하면 상상할 수 있는 거의 모든 스마트 홈 장치를 설계하고 테스트할 수 있으며, 모든 표준 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

스마트 홈 IoT 장치의 무선 연결성 보장
배포를 위한 스마트 홈 IoT 디바이스 평가

배포를 위한 IoT 디바이스 평가

소비자들은 IoT 디바이스가 가정 환경에서 약속된 대로 작동하기를 기대합니다. 기업들은 실제 배포 조건에서 디바이스를 테스트하여 이를 확인합니다. 그러나 IoT 기술의 복잡성으로 인해 많은 기업이 적절한 테스트를 수행할 준비가 되어 있지 않아, 현장에서 미션 크리티컬 애플리케이션이 실패할 위험에 노출됩니다. 키사이트의 솔루션을 사용하면 R&D 또는 배포/통합 과정에서 모든 IoT 디바이스에 대한 포괄적인 테스트 및 평가를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 병원, 회의실, 컨퍼런스 센터를 포함하는 복잡한 실제 네트워크를 에뮬레이션할 수 있는 키사이트의 IoT 테스트 제품입니다.

IoT 스마트 홈 디바이스 및 네트워크 테스트에 도움이 필요하십니까?