O que você está procurando?
O padrão Ethernet 802.3 do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) é o padrão mais amplamente usado em redes locais (LANs) e data centers em todo o mundo. As seções do padrão Ethernet definem implementações ópticas, elétricas de chip para módulo, chip para chip e backplane usadas em aplicativos de data center. Os requisitos de projeto para componentes da camada física e links completos incluem implementações de menor custo, melhores margens de erro e maior confiabilidade.
Você precisa testar seus dispositivos Ethernet durante todo o ciclo de vida do produto para garantir que eles atendam às rígidas especificações estabelecidas pela norma - desde o projeto, a caracterização, a conformidade e o teste de fabricação. Podemos ajudá-lo a obter mais informações sobre seus projetos de Ethernet para que você possa colocá-los no mercado mais rapidamente.
Interconexão de data center
O PAM4 permite 400GE no data center
A modulação sem retorno a zero (NRZ) e a modulação de amplitude de pulso de quatro níveis (PAM4) são duas tecnologias de modulação que podem possibilitar a Ethernet (GE) de 400 gigabits. Cada uma delas tem seu próprio conjunto exclusivo de desafios. À medida que as velocidades dos projetos NRZ aumentam acima de 28 gigabits por segundo (Gb/s), a perda de canal do meio de transmissão se torna um fator limitante. A modulação PAM4 é o método recomendado para superar essas limitações e atingir velocidades de 400GE. Os projetos PAM4 são muito mais suscetíveis a ruídos. Eles introduzem novos desafios de projeto e teste que antes não eram um problema nos projetos NRZ. Podemos ajudá-lo a enfrentar seus desafios de implementação de data center 400GE.
A Ethernet sobre cabo de cobre é econômica e confiável
A Ethernet sobre cobre usa o comum e popular conector modular Ethernet 8P8C. A Ethernet sobre par trançado é um meio econômico e confiável para transportar dados até 100 metros a 1 Gb/s ou até 40 metros a 10 Gb/s. Embora o twinax possa ampliar a utilidade do cobre para distâncias menores, comprimentos maiores são inviáveis devido às limitações físicas do cobre. Permitimos que você teste seus dispositivos Ethernet de forma rápida e fácil para garantir a qualidade e a confiabilidade de seus projetos.
O SFP+/QSFP+ aprimorado amplia o alcance da Ethernet
O Enhanced Small Form Factor Pluggable (SFP+) e o Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP+) são especificados pelo padrão SFF-8431. Eles são usados para implementar interfaces ópticas seriais monomodo e multimodo em canais digitais de alta velocidade. Esses dispositivos hot pluggable se conectam a um dispositivo host, normalmente um switch ou roteador. Os módulos SFP+/QSFP+ oferecem projetos de rede flexíveis, solução de problemas mais fácil e tempos de interrupção mais curtos. Você precisa testar seus módulos Ethernet, bem como o dispositivo host, para garantir que eles funcionem de acordo com a especificação Ethernet. Podemos ajudá-lo a realizar testes automatizados de conformidade dos seus dispositivos SFP+/QSFP+, para que você possa colocá-los no mercado mais rapidamente.
Interface da unidade de acoplamento XLAUI, CAUI, CAUI-4 para redes Ethernet finas
Os padrões AUI (Attachment Unit Interface) tratam principalmente de comunicações entre chips. Os padrões evoluíram de AUI para XAUI, XLAUI, CAUI e CAUI-4. Cada avanço levou ao aumento da largura de banda, mas cada um tem seus próprios desafios exclusivos, especialmente à medida que as velocidades aumentam. Podemos ajudá-lo a testar seus dispositivos AUI com mais rapidez, melhorar a qualidade e reduzir os custos.
E/S do computador Ethernet
A Ethernet é comum em ambientes domésticos e de trabalho. Ela é usada para conectar computadores pessoais, laptops e servidores a roteadores, switches e hubs de rede. Atualmente, os dispositivos Ethernet de consumo custam menos, o que resulta em margens de lucro menores e maior volume de produção. Permitimos que você teste com rapidez e precisão todos os parâmetros necessários em seus projetos de Ethernet, para garantir a qualidade, a confiabilidade e a interoperabilidade dos seus dispositivos.
Ethernet Wireline
A Internet das Coisas (IoT), a realidade virtual (VR) e o streaming de vídeo exigem muito do acesso sem fio, o que gera a necessidade de velocidades cada vez maiores nos links com fio no ponto de acesso. O IEEE 802.3bz é uma variante da Ethernet que oferece velocidades de 2,5 Gb/s e 5 Gb/s sobre o cabeamento Cat5e e Cat6 existente, respectivamente, a distâncias de até 100 metros. Isso proporciona conectividade multigigabit sem bloqueio entre pontos de acesso sem fio e switches de agregação, sem substituir os cabos no teto. Podemos ajudá-lo a testar a conformidade dos seus dispositivos Ethernet de acordo com as especificações do setor para garantir que eles funcionem perfeitamente na largura de banda limitada da infraestrutura de cabos existente.
Backplane Ethernet
O backplane Ethernet permite que diversos tipos de módulos, ou blades, se comuniquem usando uma interface comum. As velocidades das interfaces do backplane variam de 1 Gb/s a 25 Gb/s. Quando usados em várias vias, os links do backplane podem se expandir até 100 Gb/s, como 100GBASE-KR4. Os backplanes variam em tamanho e no número de placas de linha que abrigam, criando um comprimento de traço variável ao qual os dispositivos Ethernet devem se adaptar. Nós o capacitamos a navegar pela complexidade da conformidade e da interoperabilidade dos projetos de backplane.
Leitura adicional
Deseja ajuda ou tem dúvidas?