RF 전력 측정 재현성을 검증하는 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

측정 반복성 정확도 검증

무선 주파수(RF) 전력 측정 반복성을 검증하려면 동일한 조건에서 여러 측정을 수행하고 결과의 일관성을 평가해야 합니다. 엔지니어는 신호 소스 출력, 연결 무결성, 환경 조건 및 장비 구성을 포함하여 측정에 영향을 미치는 모든 변수가 안정적으로 유지되는지 확인해야 합니다. 반복성 테스트는 장비 노이즈, 센서 응답 특성 또는 설정 불일치로 인해 발생할 수 있는 연속 측정 간의 편차를 식별하는 데 중점을 둡니다. 반복성 테스트는 장비 노이즈, 센서 응답 특성 또는 설정 불일치로 인해 발생할 수 있는 연속 측정 간의 편차를 식별하는 데 중점을 둡니다.

측정 설정에는 평균 전력계, 호환 가능한 전력 센서, 그리고 반복적인 수집 및 데이터 로깅이 가능한 소프트웨어가 포함됩니다. 엔지니어는 여러 측정 사이클을 수행하고 통계 분석을 위해 결과 전력 값을 기록합니다. 표준 편차, 분산 및 측정 편차와 같은 지표는 반복성을 정량화하고 일관성을 평가하는 데 사용됩니다. 데이터 시각화 도구는 측정 사이클 전반에 걸쳐 패턴, 이상치 또는 체계적인 편차를 식별하는 데 도움이 됩니다. 평균화, 수집 타이밍 및 측정 조건의 적절한 구성은 반복성 결과가 측정 시스템의 성능을 정확하게 반영하도록 보장합니다.

RF 전력 측정 재현성 솔루션

RF 전력 측정 반복성 검증은 동일한 테스트 조건에서 여러 판독값을 획득하고 비교를 위해 결과를 저장하는 자동화된 측정 시퀀스를 구성하는 것으로 시작됩니다. 엔지니어는 측정 소프트웨어를 사용하여 획득 파라미터, 평균화 동작, 측정 간격 및 샘플 수를 정의하며, 시스템은 미터, 센서 및 신호 소스 간의 동기화된 작동을 유지합니다. 이 솔루션은 평균 전력계, 호환 가능한 전력 센서 및 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 반복적인 획득을 자동화하고, 결과를 지속적으로 기록하며, 통계적 추세를 실시간으로 표시합니다. 엔지니어는 연속적인 실행을 비교하고, 예상치 못한 편차를 식별하며, 장기간의 테스트 기간 동안 반복성을 모니터링하고, 품질 문서화 또는 추가 분석을 위해 측정 데이터를 내보낼 수 있습니다. 자동화된 시퀀싱은 수동 상호 작용을 줄이는 동시에 설계 검증, 생산 검증, 교정 확인 및 장기간 안정성 테스트 동안 측정 일관성을 평가하기 위한 일관된 워크플로우를 제공합니다.

RF 전력 측정 반복성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

N1913B 평균 전력계, BV0007B 전력계 소프트웨어, U2000A USB 전력 센서, E9326A 피크 및 평균 전력 센서

당사의 RF 전력 측정 반복성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?