기지국 설치 시 RF 전력을 확인하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

기지국 전력 검증

기지국 설치 중 무선 주파수(RF) 전력 검증은 사이트가 작동 상태로 전환되기 전에 접근 가능한 테스트 포인트의 사용 가능한 신호 전력이 예상 설치 조건과 일치하는지 확인하는 작업을 수반합니다. 현장 엔지니어는 벤치탑 측정기, 별도의 전력 센서, 외부 전력 장비를 휴대할 경우 테스트 설정이 복잡해지는 위치에서 이러한 측정을 수행하는 경우가 많습니다. 센서가 통합된 핸드형 전력 측정기를 사용하면 신호를 측정 입력에 직접 연결할 수 있으므로, 컴팩트한 계기에서 평균 전력 판독값을 제공하는 동시에 설치 현장에서 필요한 연결 수를 줄일 수 있습니다.

측정 전에 엔지니어는 예상 주파수와 전력 레벨이 지원되는 측정 범위 내에 있는지 확인하고, 테스트 포인트에 적절한 연결을 설정하며, 필요한 교정 절차를 수행합니다. 그런 다음 접근 가능한 신호 경로 전반에서 또는 예상 설치 값과 비교하여 전력 판독값을 비교함으로써 예상치 못한 감쇠, 연결 문제 또는 잘못된 신호 레벨을 파악할 수 있습니다. 배터리 구동 작동을 통해 원격 또는 접근하기 어려운 위치에서도 측정을 수행할 수 있으므로 실험실 전원이나 별도의 측정 컴퓨터 없이도 설치 점검을 지원할 수 있습니다.

기지국 RF 출력 검증 솔루션

기지국 설치 측정은 무선 주파수 전력 감지, 측정 처리, 디스플레이, 배터리 작동 및 내부 전력 기준을 통합한 컴팩트한 핸드형 계기로 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 적절한 기지국 테스트 포인트를 측정 입력에 직접 연결하고, 자체 교정을 위해 내부 기준을 사용하며, 설치 현장에서 로컬로 평균 전력 결과를 확인할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 테스트 위치 간에 운반해야 하는 장비 및 케이블의 양이 줄어드는 동시에 외부 교류 전원을 사용할 수 없는 측정도 지원할 수 있습니다. 상대적 측정 기능은 전력 레벨을 비교하거나 측정 경로의 알려진 손실을 고려할 때도 사용할 수 있습니다. 추가 데이터 수집이 필요한 경우 USB 연결을 통해 컴퓨터 제어 작동 및 측정 로깅이 지원됩니다. 그 결과 생성되는 워크플로는 측정 조건을 설정하고, 접근 가능한 무선 주파수 테스트 포인트에서 전력을 검증하며, 결과를 예상 설치 값과 비교하고, 기지국 설치 및 현장 검증 활동 중에 측정을 문서화하는 실용적인 방법을 제공합니다.

기지국 RF 전력 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

기지국 RF 전력 검증 솔루션의 블록 다이어그램

기지국 RF 전력 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?