임베디드 전원 레일의 과도 현상 검증 방법

탁상용 DC 전자 부하
+ 벤치탑 DC 전자 부하

변화하는 프로세서 부하에 따른 레일 특성화

임베디드 전원 레일 과도 테스트에서는 프로세서, 메모리, 인터페이스 및기타 디지털 서브시스템이 작동 상태 간에 전환됨에 따라 발생하는 전류 수요의 변화를 재현해야 합니다. 프로그래밍 가능한 전자 부하를 테스트 중인 DC 레일에 연결하고 정의된 저전력 및 고전력 작동 조건을 나타내는 전류 수준을 설정합니다. 부하 전류의 각 변화가 결과적인 전기적 응답과 상관되도록 레일에서 직접 전압을 측정하는 동안 이러한 수준 간의 전환을 프로그래밍합니다. 측정값은 변화하는 수요에 대응하여 레일이 반응할 때의 전압 편차, 복구 및 정정을 특성화하며, 모든 테스트마다 동일한 부하 이벤트를 재현하기 위해 프로세서 소프트웨어나 시스템 활동에 의존하지 않고도 레일 거동을 평가할 수 있는 일관된 작동 조건을 제공합니다.

동적 부하 프로파일은 전원 레일에 적용되는 초기 및 최종 전류 수준, 전환 타이밍, 반복 및 슬루율을 제어하여 측정을 확장합니다. 유휴 상태에서 처리 상태로의 전환, 처리 상태에서 유휴 상태로의 전환 또는 반복되는 서브시스템 활동 버스트와 같은 변화를 나타내는 시퀀스를 구성한 다음, 프로그래밍된 프로파일 전체에서 전압과 전류를 캡처합니다. 서로 다른 레일 전압과 부하 전류 수준에서 동일한 시퀀스를 반복하여 의도된 작동 범위 전체의 과도 거동을 비교하고 더 큰 전압 편차나 더 긴 복구 간격을 생성하는 조건을 식별합니다. 임베디드 시스템과 독립적으로 전기적 수요를 재현하기 위해 프로그래밍 가능한 부하를 사용하면 완전한 프로세서 워크로드를 통합하거나 실행하기 전에 전력 분배 네트워크를 특성화할 수 있는 반복 가능한 자극이 제공됩니다.

임베디드 전원 레일 과도 현상 검증 솔루션

임베디드 전원 레일 과도 응답을 테스트하려면 각 부하 전환 과정에서 레일 전압을 측정하는 동시에 전류 수요의 반복 가능한 변화를 생성해야 합니다. 이 솔루션은 키사이트 벤치탑 DC 전자 부하를 사용하여 프로세서 또는 하위 시스템 활동의 변화를 에뮬레이트하는 프로그래밍된 전류 레벨, 전환 타이밍 및 슬루율을 인가합니다. 전원 레일 프로브가 장착된 키사이트 오실로스코프는 과도 편차 및 복구를 관찰하는 데 필요한 시간 도메인 가시성으로 해당 레일 전압 파형을 캡처합니다. 기록된 전압 및 전류 측정값은 프로그래밍된 각 부하 시퀀스 전체에서 전원 레일이 어떻게 응답하는지 보여줍니다. 이 접근 방식은 여러 전류 레벨, 전환율 및 임베디드 시스템 작동 프로필 전반에 걸쳐 반복 가능한 전원 레일 특성화를 지원합니다.

임베디드 전원 레일 과도 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

임베디드 전원 레일의 과도 현상 검증 방법

임베디드 전원 레일 과도 검증 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

임베디드 전원 레일 과도 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?