PMIC 저전압 출력 조정 성능 검증 방법

탁상용 DC 전자 부하
+ 벤치탑 DC 전자 부하

저전압 PMIC 출력 레일 특성화

전력 관리 집적 회로(PMIC) 출력 레귤레이션 테스트를 수행하려면 조절된 출력 레일에 정의된 전류 부하를 인가하는 동시에 제어된 입력 전원을 디바이스에 공급해야 합니다. 필요한 입력 전압과 PMIC 작동 구성을 설정한 다음, 부하 연결부의 전압 강하 영향을 줄이기 위해 필요에 따라 원격 센싱을 사용하여 테스트 중인 출력에 프로그래밍 가능한 전자 부하를 연결합니다. 조절된 레인에서 직접 전압을 측정하는 동시에 일련의 출력 전류 수준을 인가합니다. 결과 측정값은 경부하에서 고전류 작동 지점에 이르기까지 출력 전압이 어떻게 변화하는지 특성화하고, 선택한 작동 범위 전체에서 부하 전류와 조절된 출력 전압 간의 관계를 설정합니다.

동적 측정은 시간의 함수로 출력 전압과 부하 전류를 캡처하는 동시에 정의된 전류 수준 사이에서 전자 부하를 전환하여 테스트를 확장합니다. 필요한 부하 프로파일에 따라 초기 전류, 최종 전류, 전환 타이밍, 슬루 레이트를 프로그래밍한 다음, 전류 전환을 PMIC 출력의 전압 편차 및 복원과 상관시킵니다. 의도한 작동 조건 전체에서 레귤레이션 및 과도 동작을 특성화하기 위해 서로 다른 입력 전압과 출력 전류 수준에서 이 시퀀스를 반복합니다. 매우 낮은 출력 전압의 경우, 부하 양단의 전압이 최소 작동 한계에 가까워짐에 따라 가용 싱크 전류와 과도 성능이 감소할 수 있으므로 각 전압-전류 조합이 전자 부하의 저전압 작동 영역 내에 유지되는지 확인해야 합니다.

PMIC 출력 정전압 제어 검증 솔루션

저전압 PMIC 출력 레귤레이션을 테스트하려면 정적 및 동적 부하 변경 전반에서 레일 전압을 측정하는 동안 제어된 입력 전원과 반복 가능한 출력 전류 조건을 인가해야 합니다. 이 솔루션은 키사이트 삼중 출력 직류 전원 공급 장치를 사용하여 테스트 중인 디바이스에 제어된 전원을 공급하고, 키사이트 벤치탑 직류 전자 부하를 사용하여 조절된 출력 레일에 프로그래밍된 전류 수준을 인가합니다. 정의된 전류 수준, 전환 타이밍, 슬루 레이트는 변화하는 부하 조건을 재현하며, 키사이트 오실로스코프는 시간 상관 관계가 있는 출력 전압 및 전류 동작을 캡처합니다. 기록된 측정값은 프로그래밍된 각 작동 조건에 걸친 부하 레귤레이션, 과도 편차, 복원, 정정을 보여줍니다. 이 접근 방식은 여러 입력 전압, 출력 전류 수준, 동적 부하 시퀀스 전반에서 반복 가능한 PMIC 레일 특성화를 지원합니다.

PMIC 출력 레귤레이션 검증 솔루션의 블록 다이어그램 참조

PMIC 출력 정전압 제어 검증 솔루션의 블록 다이어그램

PMIC 출력 레귤레이션 검증 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PMIC 출력 레귤레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?