트리거된 전환에 대한 디바이스 응답을 검증하는 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

트거링된 자극과 디바이스 응답 상관관계 분석

시스템 검증에서는 정밀하게 정의된 이벤트에서 입력이 변경될 때 테스트 대상 디바이스(DUT)가 어떻게 응답하는지 관찰해야 하는 경우가 많습니다. 동기화된 트리거 또는 타이밍 기준이 변경 시점을 설정하는 동안 자극은 반복 가능한 시점에 알려진 신호 상태 간에 전환되어야 합니다. 이러한 상관관계가 없으면 자극 타이밍과 결과적인 디바이스 동작을 분리하기 어려워집니다.

전환은 진폭, 주파수, 위상, 파형 모양 또는 기타 정의된 신호 조건의 변경을 나타낼 수 있습니다. 엔지니어는 해당 전환이 발생하는 시점에 대한 반복 가능한 제어와 DUT 응답을 캡처하기 위한 해당 참조가 필요합니다. 자극과 트리거 간의 일관된 관계를 유지하면 연속 측정을 통해 동일한 전환 조건에서 응답 동작을 평가할 수 있습니다.

트리거 기반 장치 응답 검증 솔루션

테스트 대상 디바이스에 제어된 신호 전환을 적용하고 응답을 캡처하기 위한 동기화된 타이밍 기준을 설정하여 검증을 수행합니다. Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 시스템 검증 중에 정의된 자극 변화를 재현하는 데 필요한 신호 생성, 트리거링 및 동기화 기능을 제공합니다. 엔지니어는 신호 파라미터를 구성하고 트리거 이벤트에 상대적인 자극 변경 시점을 제어할 수 있습니다. 조정된 신호가 필요한 테스트의 경우 동기화된 출력을 통해 정의된 타이밍, 위상, 주파수 또는 진폭 관계를 유지할 수 있습니다. 트리거 또는 동기화된 기준을 측정된 디바이스 응답과 상관시켜 반복 획득을 통해 동일한 자극 전환 점에서 동작을 평가할 수 있습니다.

트리거된 디바이스 응답 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

트리거된 전환에 대한 디바이스 응답을 검증하는 방법

트리거된 디바이스 응답 검증 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?