필수 신호 발생기
+ Essential 신호 발생기

AM/FM 수신기 검증

진폭 변조 및 주파수 변조 수신기 검증에는 안정적인 RF 반송파, 제어되는 변조 설정, 그리고 수신기 측정 경로가 필요합니다. 신호 the generator는 각 테스트 조건에 맞춰 변조 심도, 변조 레이트 또는 주파수 편차를 조정하는 동시에 목표 주파수와 출력 레벨에서 반송파를 인가합니다.

이 테스트는 수신기 입력에 알려진 아날로그 변조를 인가하고 복조된 출력, 수신 신호 강도, 왜곡, 민감도 또는 응답 임계값을 모니터링하는 방식으로 작동합니다. 엔지니어는 반송파 전력, 반송파 주파수 및 변조 파라미터를 단계적으로 조정하여 예상 작동 조건 전반에서 수신기 동작을 평가할 수 있습니다.

AM/FM 수신기 검증 솔루션

아날로그 수신기 검증에는 반복 가능한 진폭 변조 또는 주파수 변조 설정이 적용된 제어된 RF 반송파가 필요합니다. 이 솔루션은 소형 아날로그 신호 생성을 사용하여 수신기 입력을 자극하는 동시에 테스트 범위 전체에서 변조 파라미터와 RF 출력 레벨을 조정합니다. 키사이트 아날로그 신호 발생기는 고순도 신호 생성, 낮은 위상 잡음, 낮은 스퓨리어스 출력, 넓은 출력 전력 범위, 빠른 주파수 및 진폭 스위칭을 통해 수신기 테스트를 지원합니다. 또한 이러한 아날로그 신호 발생기는 진폭 변조, 주파수 변조, 위상 변조 및 펄스 변조와 같은 변조 기능을 갖추고 있습니다.

AM/FM 수신기 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

AM/FM 수신기 블록 다이어그램 검증 방법

AM/FM 수신기 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

AM/FM 수신기 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?