전원 공급 장치의 과도 현상 테스트 방법

ATE DC 전자 부하
+ ATE DC 전자 부하

부하 스텝 복구 측정

전원 공급기 과도 응답을 테스트하려면 부하 전류의 제어된 변화를 적용하는 동시에 출력 전압이 변화하는 수요에 어떻게 반응하는지 모니터링해야 합니다. 테스트 설정에는 반복 가능한 부하 전환을 생성하기 위한 프로그래밍 가능 DC 전자 부하와, 시간에 따른 전원 공급기 출력 전압을 캡처하기 위한 오실로스코프가 포함됩니다. 측정은 더 낮은 정상 상태 부하 및 더 높은 부하 조건과 같이 정의된 전류 수준 사이를 전환하면서 각 전환에 의해 발생하는 전압 편차를 관찰하여 수행됩니다. 전자 부하를 사용하면 측정된 과도 거동에 인덕턴스가 영향을 미칠 수 있는 스위칭 전력 저항기에 의존하지 않고 이러한 변화를 생성하는 제어된 방법을 제공할 수 있습니다.

과도 응답 측정은 각 부하 전환 전, 중, 후의 출력 전압을 평가합니다. 전류가 급격히 증가하면 전압 언더슈트가 발생할 수 있으며, 감소하면 규제 회로가 새로운 작동 조건에 반응함에 따라 전압 오버슈트가 발생할 수 있습니다. 파형을 분석하여 전압 편차의 크기와 출력이 정의된 정착 대역 내로 복구되는 데 필요한 시간을 결정합니다. 서로 다른 부하 수준 및 작동 조건에서 측정을 반복하면 증가 및 감소 부하 전환 모두에 대한 복구 거동을 특성화할 수 있는 일관된 방법을 제공합니다.

전원 공급 장치 과도 현상 시험 솔루션

전원 공급기 과도 응답을 테스트하려면 제어된 부하 변화를 생성하고 출력 전압이 얼마나 빠르게 복구되는지 측정해야 합니다. 이 솔루션은 프로그래밍 가능 DC 전자 부하와 오실로스코프를 통합하여 반복 가능한 전류 전환을 적용하고 시간에 따른 결과 전압 응답을 캡처합니다. 전자 부하는 전류 수준 간의 정의된 변화를 생성하여, 전원 공급기 규제 회로가 변화하는 수요에 반응함에 따라 전압 언더슈트 또는 오버슈트를 발생시킵니다. 오실로스코프는 이러한 과도 현상을 캡처하고 출력 전압이 정의된 정착 대역 내로 돌아오는 데 필요한 시간을 측정합니다. 프로그래밍 가능 부하 프로파일을 사용하면 동일한 과도 조건을 서로 다른 작동 지점과 부하 수준에서 반복할 수 있습니다. 이 방식은 전원 공급기 복구 거동을 특성화하기 위한 일관된 과도 응답 측정을 제공하고 자동화된 전력 검증 환경에서 반복 가능한 테스트를 지원합니다.

전원 공급장치 과도 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급장치 과도 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급장치 과도 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전원 공급장치 과도 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?