파우치형 셀 배터리 테스트 방법

모듈형 DC 전원 공급 장치
+ 모듈형 DC 전원 공급기

파우치 셀 배터리 테스트 및 모델링

파우치 셀 배터리 테스트에는 단자에서 직접 배터리를 측정하는 동시에 전류를 소싱 및 싱크할 수 있는 제어된 2사분면 전기적 연결이 필요합니다. 4선식 연결을 사용하여 배선 전압 강하를 보상한 다음, 정의된 전류 프로파일을 인가하기 전에 개로 전압을 기록합니다. 배터리 용량 검증은 전압, 전류, 경과 시간 및 추출된 전하량을 지속적으로 측정하면서 지정된 차단 전압을 향해 셀을 방전하여 수행합니다. 내부 저항 측정의 경우, 제어된 휴지 간격으로 분리된 짧은 전류 펄스를 인가하고 단자 전압 및 전류의 해당 변화로부터 저항을 계산합니다. 이러한 측정은 정의된 부하 및 환경 조건 하에서 반복 가능한 파우치 셀 배터리 테스트에 필요한 전기적 응답을 설정합니다.

배터리 모델링은 셀이 방전되는 동안 개로 전압과 직렬 내부 저항을 주기적으로 캡처하여 충전 상태(SoC) 전반에 걸쳐 이러한 측정을 확장합니다. 의도된 애플리케이션의 부하 거리를 나타내도록 전류 펄스 폭과 휴지 시간을 조정한 다음, 정전류 또는 가져온 동적 부하 프로파일을 사용하여 배터리 방전 테스트를 수행합니다. 구성된 개로 전압, 부하 전압 또는 소비 용량 임계값에 도달할 때까지 로깅을 계속합니다. 완성된 배터리 모델은 각 측정 지점에서 전압 및 저항을 충전 상태와 연결합니다. 엔지니어는 배터리 용량 검증 결과를 검토하고, 추출된 용량을 예상 값과 비교하고, 저항 변화를 분석하고, 측정 데이터를 내보내거나, 결과 모델을 배터리 에뮬레이션에 재사용할 수 있습니다. 파우치 셀 배터리 테스트에 제어된 열 조건이 필요한 경우 온도 측정값도 통합할 수 있습니다.

파우치형 전지 테스트 솔루션

원격 감지 리드선으로 파우치 셀을 연결하고, 제어된 전류 프로파일을 인가하며, 선택한 차단 조건에 도달할 때까지 전압, 전류 및 추출된 전하량을 로깅하여 테스트를 수행합니다. 모듈형 DC 전원 공급기는 파우치 셀 배터리 테스트에 사용되는 프로그래밍 가능한 2사분면 전력 기능을 제공하며, 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어는 프로파일링, 충전, 방전, 사이클링, 시각화, 로깅 및 분석을 위한 제어 기능을 제공합니다. 배터리 용량 검증에는 정전류 또는 동적 부하 프로파일을 사용할 수 있으며, 내부 저항 측정에는 제어된 휴지 기간이 있는 짧은 전류 펄스가 사용됩니다. 배터리 모델링은 방전 전반에 걸쳐 충전 상태에 따른 개로 전압 및 저항을 기록합니다. 배터리 방전 테스트는 개로 전압, 부하 전압 또는 소비 용량에서 종료될 수 있습니다. 측정 데이터는 실행 중에 모니터링하거나, 분석을 위해 내보내거나, 후속 에뮬레이션을 위한 배터리 모델로 유지할 수 있습니다. 테스트 설정에서 요구하는 경우 온도 모니터링을 통합할 수 있습니다.

파우치 셀 배터리 테스트 솔루션 블록 다이어그램

파우치형 셀 배터리 테스트 방법 - 블록 다이어그램

파우치 셀 배터리 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?