코인형 전지 테스트 방법

전문용 벤치탑 소스 측정 장치
+ Expert 벤치탑 소스 측정 장치

코인 셀 배터리 테스트 및 모델링

코인 셀 배터리 테스트에는 제어된 전기적 연결, 정확한 전압 및 전류 측정, 전류의 소싱과 싱킹이 모두 가능한 프로그래밍 가능한 소스/로드(source/load)가 필요합니다. 4선 연결은 배터리 단자의 전압을 측정하고 리드 저항으로 인한 오차를 줄여줍니다. 개방 회로 전압으로 시작한 다음, 단자 전압과 전류를 기록하면서 정의된 부하 또는 동적 전류 프로파일을 인가합니다. 배터리 용량 검증은 셀을 지정된 차단 전압까지 방전하고 전달된 전하를 적분하여 수행됩니다. 내부 저항 측정은 짧은 전류 펄스 다음에 휴지기를 두는 방식을 사용하며, 저항은 부하 전압과 전류의 해당 변화로부터 계산됩니다. 이러한 측정은 정의된 작동 조건에서 셀을 특성화하는 데 필요한 전기 데이터를 제공합니다.

배터리 모델링은 셀이 방전됨에 따라 개방 회로 전압과 직렬 내부 저항을 주기적으로 측정하여 충전 상태 전반으로 테스트를 확장합니다. 펄스 폭과 휴지 시간은 대상 디바이스의 동작과 일치하도록 설정되므로 모델은 대표적인 전류 수요에서의 셀 응답을 반영합니다. 배터리 방전 테스트에는 정전류 또는 가져온 동적 부하 프로파일을 사용할 수 있으며, 실행 과정 내내 전압, 전류, 추출된 용량 및 온도가 로깅됩니다. 테스트는 개방 회로 전압, 부하 전압 또는 소비된 용량과 같은 선택된 차단 조건에 도달하면 중지됩니다. 결과로 생성된 배터리 모델은 분석을 위해 내보내거나 배터리 에뮬레이션을 위해 재사용할 수 있으며, 측정된 용량은 셀 사양 또는 기준 샘플과 비교할 수 있습니다.

코인형 전지 테스트 솔루션

원격 감지 리드(remote sense lead)를 사용하여 코인 셀을 연결하고 단자 전압과 전류를 측정하는 동시에 제어된 방전 프로파일을 인가하여 테스트를 수행합니다. Expert 벤치탑 소스 측정 유닛(SMU)은 코인 셀 배터리 테스트를 위한 2사분면 소스/측정 플랫폼을 제공하므로, 정밀한 전기적 측정과 함께 제어된 소싱 및 싱킹이 가능합니다. 이 설정은 개방 회로 전압, 부하 전압, 전류, 추출된 용량 및 내부 저항 측정에 사용되는 짧은 펄스 응답을 캡처할 수 있습니다. 배터리 모델링은 방전 중 정의된 충전 상태 간격으로 개방 회로 전압 및 저항 측정을 반복하여 생성됩니다. 배터리 용량 검증을 위해, 전달된 전하가 누적되는 동안 셀이 선택된 차단 조건으로 방전됩니다. 배터리 방전 테스트에는 정전류 또는 동적 전류 프로파일을 사용할 수 있으며, 데이터 로깅은 전압, 전류, 용량 및 모델 파라미터의 추후 분석을 지원합니다. 동일한 워크플로를 사용하여 후속 배터리 에뮬레이션용 모델을 생성할 수도 있습니다.

코인 셀 배터리 테스트 솔루션 블록 다이어그램

코인형 전지 테스트 방법 - 블록 다이어그램

코인 셀 배터리 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?