전기차 충전 시스템을 위한 교류 전력망 파형 시뮬레이션 방법

AC 에뮬레이터
+ AC 에뮬레이터

실제 전력망 동작 시뮬레이션

전기차(EV) 충전 시스템은 각각 고유한 전압 수준, 주파수 허용 오차 및 과도 특성을 가진 다양한 전력망 환경에서 안정적으로 작동해야 합니다. 지역 전력망 간의 차이점과 부하 변동 및 간헐적 교란과 같은 동적 조건은 EV 충전기 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 엔지니어는 일관된 작동, 상호 운용성 및 지역 전력망 요구 사항 준수를 보장하기 위해 이러한 다양한 조건에서 EV 충전 시스템이 어떻게 작동하는지 평가해야 합니다. 정적이거나 단순화된 테스트 설정은 실제 전력망 동작의 복잡성을 포착하지 못하는 경우가 많습니다.

AC 전력망 에뮬레이션을 통해 실제 운영 환경을 반영하는 프로그래밍 가능한 전력망 프로파일을 생성할 수 있습니다. 엔지니어를 통해 특정 지리적 전력망이나 동적 이벤트를 모방하는 전압 수준, 주파수 변화 및 시간 기반 시나리오를 정의할 수 있습니다. 이를 통해 점진적인 변화와 전력망 동작의 급격한 변화를 포함한 현실적인 조건에 대해 EV 충전 시스템을 테스트할 수 있습니다. 이러한 프로파일을 제어 가능하고 반복 가능한 방식으로 시뮬레이션함으로써 엔지니어는 시스템 성능에 대한 더 깊은 가시성을 확보하고, 잠재적인 약점을 식별하며, 다양한 배포 시나리오에서 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

AC 전력망 프로파일 시뮬레이션 솔루션

고정된 AC 소스에 의존하는 대신, 엔지니어는 전력망이 시간에 따라 어떻게 작동하는지 정의하고 전기차 충전 시스템이 어떻게 반응하는지 관찰할 수 있습니다. 특정 지역이나 스트레스 시나리오를 나타내도록 전압 수준, 주파수 드리프트, 작동 상태 간의 전환을 시퀀싱할 수 있습니다. 이를 통해 단일 제어 설정 내에서 추적 동작, 안정성 및 변동에 대한 허용 오차를 평가할 수 있습니다. 여러 프로파일의 응답을 비교함으로써 엔지니어는 불일치를 발견하고 이상적인 조건이 아닌 실제 전력망 조건에 노출되었을 때 EV 충전 시스템이 어떻게 성능을 발휘하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

AC 전력망 프로파일 시뮬레이션 솔루션의 블록 다이어그램

전기차 충전 시스템을 위한 교류 전력망 파형 시뮬레이션 방법

AC 전력망 프로파일 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

AC 전력망 프로파일 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?