V2G 전력 흐름 거동을 검증하는 방법

AC 에뮬레이터
+ AC 에뮬레이터

양방향 그리드 상호작용 동작 검증

V2G(Vehicle-to-Grid) 기술을 통해 전기차는 전력망에서 에너지를 끌어올 뿐만 아니라 전력망으로 다시 공급할 수 있어, 에너지 밸런싱과 전력망 안정성을 위한 새로운 기회가 창출됩니다. 안전하고 효율적이며 규정을 준수하는 작동을 보장하려면 이러한 양방향 전력 흐름 동작을 검증하는 것이 필수적입니다. 엔지니어는 전력망 상태와의 동기화를 유지하면서 전기차와 충전 시스템이 충전 모드와 방전 모드 간에 어떻게 전환되는지 확인해야 합니다. 여기에는 전력 수입 및 수출 시나리오 모두에서 전력망 전압 변동, 주파수 변화, 동적 부하 요구에 대한 응답 평가가 포함됩니다.

AC 전력망 에뮬레이션은 실제 전력망 조건을 시뮬레이션하고 V2G(Vehicle-to-Grid) 작동을 검증할 수 있는 제어된 환경을 제공합니다. 엔지니어는 시스템이 양방향 에너지 흐름을 관리하는 방식을 모니터링하면서 전압 변동, 주파수 편차 및 과도 현상을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 전력망 상호작용 중 제어 전략, 전력 품질 및 시스템 안정성에 대한 상세한 분석이 가능합니다. 전력망 에뮬레이션을 사용함으로써 엔지니어는 신뢰할 수 있는 성능을 보장하고, 개발을 가속화하며, 진화하는 V2G 시스템의 전력망 통합 요구 사항 준수를 지원할 수 있습니다.

V2G 전력 흐름 검증 솔루션

V2G(Vehicle-to-Grid) 동작을 검증하려면 단순히 양방향 전력 흐름을 활성화하는 것 이상이 필요하며, 차량 시스템과 동적 전력망 환경 간의 제어된 상호작용이 요구됩니다. 이 솔루션은 시스템이 충전 모드와 방전 모드 사이를 전환하는 동안 전력망 전압, 주파수 및 교란 시나리오를 능동적으로 시뮬레이션하여 이러한 조건을 재현합니다. 엔지니어는 실시간 작동 중에 제어 알고리즘이 동기화를 관리하고, 출력 전력을 조절하며, 전력망 변동에 대응하는 방식을 관찰할 수 있습니다. 이 설정은 전력 품질, 모드 전환 중 안정성, 전반적인 시스템 응답성에 대한 상세한 분석을 지원합니다. 이 접근 방식은 반복 가능한 테스트 환경에서 현실적인 전력망 상호작용을 재현함으로써 배포 전에 엣지 케이스 동작을 찾아내고 강력한 V2G 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.

V2G 전력 흐름 검증 솔루션의 블록 다이어그램

V2G 전력 흐름 거동을 검증하는 방법

V2G 전력 흐름 검증 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?