PV 인버터 테스트 수행 방법

PV 인버터 테스트 솔루션
+ PV 인버터 테스트 솔루션

MPPT 알고리즘 및 회로 테스트를 위한 PV 어레이 시뮬레이션

PV 인버터 테스트에는 인버터의 최대 전력점 추적(MPPT) 알고리즘 및 회로 성능을 검증하는 작업이 필요합니다. MPPT 알고리즘은 복잡하며, 다양한 온도 및 일사량 조건에서 실제 태양광 아래 테스트를 수행하는 것은 어렵고 비용이 많이 들며 시간이 오래 걸립니다. 엔지니어는 또한 PV 인버터의 출력 전력을 부하하고 측정해야 합니다.

PV/태양광 어레이 시뮬레이터를 사용하여 국지적 기상 조건의 예측 불가능성에서 벗어나십시오. 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치를 사용하여 실제 PV/태양광 어레이를 시뮬레이션하고 온도, 일사량, 수명, 셀 기술과 같은 다양한 환경 요인에 대해 테스트하십시오. MPPT 효율 측정 절차를 제공하는 EN50530과 같은 산업 표준에 따라 인버터를 테스트해야 합니다. AC/그리드 에뮬레이터를 사용하여 인버터의 출력을 로드하고 테스트하십시오.

PV 인버터 테스트 솔루션

다양한 기상 및 부하 조건에서 PV 인버터의 성능을 검증하려면 실험실에서 태양광 어레이 및 AC/그리드를 시뮬레이션해야 합니다. 키사이트 태양광 어레이 시뮬레이터 및 소프트웨어를 사용하면 엔지니어는 최대 12개의 MPPT 채널을 동시에 테스트하고 몇 번의 클릭만으로 복잡한 정적 및 동적 EN50530 테스트를 자동으로 수행할 수 있습니다. 키사이트 SL1200A 재생형 AC/그리드 에뮬레이터는 PV 인버터 출력의 적절한 로딩과 출력 전력 측정을 가능하게 합니다.

PV 인버터 테스트 데모 보기

당사의 PV 인버터 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?