테스트를 위해 복잡한 작동 주기를 재현하는 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

상태, 전환 및 체류 시간 전반에서 일관된 자극 보장

기능 테스트에서는 테스트 대상 디바이스(DUT)가 단일 정적 신호 조건이 아닌 전체 작동 주기를 거쳐야 할 수 있습니다. 자극에는 정상 작동 중에 발생하는 시퀀스를 나타내는 여러 전기적 상태, 체류 시간, 전환 및 반복 이벤트가 포함될 수 있습니다. 전체 입력 조건을 일관되게 재현할 수 있도록 주기의 각 부분은 의도한 순서대로 정의된 기간 동안 발생해야 합니다.

또한 이 테스트에서는 각 작동 상태 및 전환 과정에서 DUT 응답을 측정하는 동안 전체 주기의 반복 가능한 재생이 필요합니다. 엔지니어는 일관된 자극 타이밍과 파형 세부 정보를 유지하면서 개별 상태 중, 상태 경계에서 또는 반복되는 주기에 걸쳐 동작을 관찰해야 할 수 있습니다. 결과 측정값은 동일한 기능 테스트 조건 하에서 한 주기에서 다음 주기로 비교할 수 있습니다.

반복 가능한 작동 사이클 자극 솔루션

필요한 작동 주기를 구성하는 전기적 상태, 전환, 체류 시간 및 반복 이벤트를 정의한 다음 각 테스트 실행에 대해 해당 전체 자극을 재현하여 테스트를 수행합니다. Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 제어된 타이밍과 신호 세부 정보를 사용하여 복잡한 디바이스 자극을 생성하고 재생하기 위한 임의 파형 생성 기능을 제공합니다. 개별 파형 섹션은 작동 주기의 서로 다른 부분을 나타낼 수 있으며 모든 테스트 조건에 대해 전체 신호를 다시 만들지 않고도 반복 재생할 수 있도록 정렬할 수 있습니다. 파형 메모리 및 시퀀스 제어는 더 길거나 복잡한 주기를 지원하며, 정밀한 파형 재현은 반복되는 기능 테스트 전반에서 의도한 신호 특성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 적절한 측정 장비를 사용하여 전체 주기에 걸쳐 디바이스 응답을 캡처할 수 있습니다.

반복 가능한 작동 주기 자극 솔루션의 블록 다이어그램 보기

테스트를 위해 복잡한 작동 주기를 재현하는 방법

반복 가능한 작동 주기 자극 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?