DAQ 측정값을 과전압으로부터 보호하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

측정 채널 보호

다채널 전압 측정 시, 데이터 수집 시스템(DAQ)은 각 입력이 스위칭 하드웨어의 지원 전압 범위 내에 유지되도록 하면서 여러 테스트 포트를 측정 회로에 순차적으로 연결해야 합니다. 저전압 데이터 수집 구성에서는 피시험 장치의 신호가 순서대로 스캔되는 개별 멀티플렉서 채널에 연결됩니다. 이 설정은 장치 상태, 잘못된 연결 또는 작동 상태 변경으로 인해 채널이 의도한 범위를 예기치 않게 초과하여 상승하는 상황을 고려해야 합니다. 자동 전압 안전 모니터링은 측정 경로 내에서 범위를 벗어난 입력을 감지합니다. 보호 회로가 과전압 상태를 감지하면, 과도한 전압이 하위 측정 회로에 계속 연결되도록 방치하는 대신 영향을 받은 측정 경로를 DAQ 백플레인에서 격리하여 다채널 전압 측정 중 DAQ 과전압 보호를 제공합니다.

입력 상태가 수정되고 전압이 지원 범위로 돌아온 후 스캔 또는 모니터링을 재개할 수 있습니다. DAQ는 측정 시퀀스를 제어하는 동안 멀티플렉서는 선택된 각 채널을 측정 회로에 연결하는 데 필요한 스위칭 경로를 제공합니다. 측정 구성 및 테스트 포인트 배치에 따라 2선 또는 4선 스위칭을 선택할 수 있습니다. 저전압 데이터 수집의 경우, 설정에서 예상 신호 범위, 각 입력의 최대 전압, 채널 연결, 스캔 순서, 측정 기능 및 비정상적인 전압 상태에 대한 시스템 응답을 정의해야 합니다. 엔지니어는 채널 목록을 구성하고, 필요한 측정을 수행하고, 범위를 벗어난 입력을 모니터링하고, 감지된 과전압 상태에 대응하며, 전기적 상태가 수정된 후 측정 시퀀스를 재개할 수 있습니다. 이는 동일한 다채널 전압 측정 워크플로 내에서 채널 스위칭, 전압 모니터링, 보호 및 제어된 복구를 결합합니다.

과전압 보호 기능이 탑재된 DAQ 솔루션

안정적인 다채널 전압 측정을 수행하려면 각 신호를 멀티플렉서를 통해 라우팅하는 동시에 입력 전압이 스위칭 및 측정 하드웨어의 지원 작동 범위 내에 유지되도록 해야 합니다. 키사이트 데이터 수집 시스템과 20채널 저전압 멀티플렉서는 자동 채널 스캔 및 전압 안전 모니터링을 통한 저전압 데이터 수집을 지원합니다. 멀티플렉서는 2선 또는 4선 스위칭의 20개 채널을 제공하며 회로 보호 및 스위칭을 위해 최대 40 Vpk를 지원합니다. 고전압 보호 회로가 과전압 상태를 감지하면 보호 응답이 모듈의 백플레인 릴레이를 열어 범위를 벗어난 입력이 일반 측정 경로를 통해 계속 연결되는 것을 방지합니다. 입력이 지원 범위로 돌아온 후 스캔 또는 모니터링을 재개할 수 있습니다. 이 DAQ 과전압 보호 워크플로는 다채널 전압 측정, 채널 스위칭, 과전압 감지 및 제어된 복구를 결합하는 동시에 의도치 않은 고전압 상태로부터 하위 측정 하드웨어를 보호합니다.

과전압 보호 DAQ 솔루션 데모 보기

과전압 보호 DAQ 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?