Wie man DAQ-Messungen vor Überspannung schützt

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Messkanäle schützen

Für die Mehrkanal-Spannungsmessung muss das Datenerfassungssystem (DAQ) mehrere Messpunkte nacheinander mit der Messschaltung verbinden und dabei sicherstellen, dass jeder Eingang innerhalb des vom Schaltgerät unterstützten Spannungsbereichs liegt. In einer Niederspannungs-Datenerfassungskonfiguration werden die Signale des Prüflings an einzelne Multiplexerkanäle angeschlossen, die nacheinander abgetastet werden. Die Konfiguration muss berücksichtigen, dass ein Kanal aufgrund eines Gerätezustands, einer fehlerhaften Verbindung oder einer Änderung des Betriebszustands unerwartet den vorgesehenen Bereich überschreitet. Die automatische Spannungsüberwachung erkennt einen außerhalb des zulässigen Bereichs liegenden Eingang im Messpfad. Sobald die Schutzschaltung eine Überspannung erkennt, wird der betroffene Messpfad von der DAQ-Rückwandplatine getrennt, anstatt die Überspannung an die nachgelagerte Messschaltung weiterzuleiten. Dies gewährleistet den Überspannungsschutz des DAQ während der Mehrkanal-Spannungsmessung.

Nachdem der Eingangsfehler behoben und die Spannung wieder im zulässigen Bereich liegt, kann die Messung oder Überwachung fortgesetzt werden. Das Datenerfassungssystem (DAQ) steuert die Messsequenz, während der Multiplexer die Schaltpfade bereitstellt, die für die Verbindung jedes ausgewählten Kanals mit der Messschaltung erforderlich sind. Je nach Messkonfiguration und Anordnung der Testpunkte kann zwischen Zwei- und Vierdrahtschaltung gewählt werden. Für die Niederspannungs-Datenerfassung muss die Konfiguration den erwarteten Signalbereich, die maximale Spannung an jedem Eingang, die Kanalverbindungen, die Messreihenfolge, die Messfunktionen und die Systemreaktion auf einen anormalen Spannungszustand definieren. Techniker können die Kanalliste konfigurieren, die erforderlichen Messungen durchführen, auf Eingangssignale außerhalb des zulässigen Bereichs überwachen, auf erkannte Überspannungen reagieren und die Messsequenz nach Behebung des elektrischen Fehlers fortsetzen. Dadurch werden Kanalumschaltung, Spannungsüberwachung, Schutzfunktionen und kontrollierte Wiederherstellung in einem einzigen Mehrkanal-Spannungsmess-Workflow vereint.

Überspannungsgeschützte Datenerfassungslösung

Für zuverlässige Mehrkanal-Spannungsmessungen muss jedes Signal über einen Multiplexer geleitet werden, wobei sicherzustellen ist, dass die Eingangsspannungen innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs der Schalt- und Messhardware bleiben. Das Keysight-Datenerfassungssystem und der 20-Kanal-Niederspannungs-Multiplexer unterstützen die Niederspannungs-Datenerfassung mit automatischem Kanal-Scanning und Spannungsüberwachung. Der Multiplexer bietet 20 Kanäle für Zwei- oder Vierdrahtschaltung und unterstützt bis zu 40 Vss für Schaltungsschutz und -schaltung. Erkennt die Hochspannungsschutzschaltung eine Überspannung, öffnet die Schutzreaktion die Relais der Modulrückwand und verhindert so, dass der außerhalb des zulässigen Bereichs liegende Eingang über den normalen Messpfad verbunden bleibt. Sobald der Eingang wieder im zulässigen Bereich liegt, kann das Scannen oder die Überwachung fortgesetzt werden. Dieser Workflow mit Überspannungsschutz für die Datenerfassung kombiniert Mehrkanal-Spannungsmessung, Kanalumschaltung, Überspannungserkennung und kontrollierte Wiederherstellung und schützt gleichzeitig nachgeschaltete Messhardware vor unbeabsichtigten Hochspannungen.

Demo der überspannungsgeschützten Datenerfassungslösung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer überspannungsgeschützten Datenerfassungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für überspannungsgeschützte Datenerfassungsmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?