DAQ 측정에서 스위칭 과도 현상을 줄이는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

스위칭 과도 현상 제어

순차적 다채널 측정에서는 데이터 인수(DAQ) 시스템이 하나의 입력 채널에서 다음 채널로 이동하면서 릴레이 경로를 개폐해야 합니다. 데이터 인수 스위칭 중에, 릴레이가 닫힐 때 측정 경로의 저항이 낮은 소스 및 표유 용량으로 인해 짧고 높은 전류 펄스가 발생할 수 있습니다. 이러한 DAQ 스위칭 과도 현상은 일시적인 전압 오차, 채널 간 캐리오버, 공통 접지 경로의 교란 또는 피측정 디바이스에 연결된 회로의 예상치 못한 동작으로 나타날 수 있습니다. 다채널 전압 측정에서는 측정 경로가 변경되는 시점과 교란이 발생하는 시점이 동일하기 때문에, 이로 인한 효과를 측정된 신호의 실제 변화와 구별하기 어려울 수 있습니다. 과도 현상의 크기와 지속 시간은 소스 임피던스, 축적된 전하, 배선, 채널 구성, 그리고 릴레이가 스위칭할 때의 전기적 조건에 따라 달라집니다.

반복되는 스위칭 과도 현상은 기계적 릴레이 접점에 전기적 스트레스를 유발할 수도 있으므로, 예상치 못한 동작을 평가할 때는 접점 보호를 고려해야 합니다. 이전에 선택한 채널이 측정 경로에 잔류 전하를 남겨 릴레이가 닫힌 후 다음 채널에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 새로운 입력을 대표하지 않는 명목상 전압이 발생할 수 있습니다. 엔지니어는 일관되지 않은 판독값, 연장된 세틀링 거동, 인접 채널의 교란, 간헐적인 시스템 응답 또는 스캔 순서에 따라 변경되는 측정 결과를 관찰할 수 있습니다. 이러한 효과는 전압 레벨이나 소스 임피던스가 다른 채널 간에 측정 이동이 발생할 때 더욱 두드러질 수 있습니다. 릴레이 전환, 표유 용량, 소스 임피던스, 그리고 관찰된 측정 아티팩트 간의 관계를 이해하는 것은 DAQ 과도 현상 저감 접근법을 평가하기 전에 반드시 특성화해야 하는 근본적인 문제를 정의합니다.

스위칭 과도 현상 데이터 수집 솔루션 간소화

스위칭 과도 현상을 줄이려면 저임피던스 측정 채널을 식별하고 스캔 중에 릴레이 경로가 변경될 때 발생하는 피크 전류를 제어해야 합니다. 범용 멀티플렉서가 탑재된 키사이트 데이터 인수 시스템은 순차적 다채널 측정, 자동 스캔, 2선 또는 4선 구성을 지원하는 이 워크플로를 위한 스위칭 및 측정 프레임워크를 제공합니다. 엔지니어는 어떤 채널 전환이 DAQ 스위칭 과도 현상을 발생시키는지 평가한 후, 필요한 경우 전류 제한 또는 중간 방전 경로를 적용할 수 있습니다. 직렬 저항은 저임피던스 소스의 피크 과도 전류를 줄일 수 있으며, 방전 채널은 다음 측정이 연결되기 전에 축적된 전하를 제거하는 데 도움이 됩니다. 동일한 다채널 전압 측정 시퀀스를 반복하면 엔지니어는 완화 전후의 세틀링 거동, 인접 채널 효과, 시스템 안정성을 비교할 수 있습니다. 이 데이터 인수 스위칭 접근법은 릴레이 접점 보호 및 DAQ 과도 현상 저감을 지원하는 동시에 스위칭 아티팩트를 실제 피측정 디바이스 동작과 분리하는 데 도움을 줍니다.

스위칭 과도 현상이 저감된 데이터 인수 솔루션 데모 보기

스위칭 과도 현상 저감 DAQ 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

스위칭 과도 현상 저감을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?