광대역 스퍼 검색 수행 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

고속 스윕을 이용한 광대역 스퍼(Spur) 검출

광대역 스퍼 탐색은 레벨이 낮은 스퍼 신호를 검출할 수 있는 충분한 해상도 대역폭(RBW)과 감도를 유지하면서 넓은 주파수 스팬을 스윕해야 합니다. 테스트 설정에는 스윕 측정용 스펙트럼 분석기 구성, 적절한 해상도 대역폭, 비디오 대역폭, 검출기 모드 및 스윕 시간 선택, 그리고 측정 속도와 주파수 해상도의 균형을 맞추기 위한 이러한 매개변수 최적화가 포함됩니다. 추가적인 고려 사항으로는 입력 감쇠, 프리앰프 사용, 그리고 전체 스팬에 걸쳐 약한 스퍼 성분이 계속 검출되도록 보장하는 노이즈 플로어 최적화가 있습니다.

측정 프로세스는 정의된 주파수 범위에서 스펙트럼 데이터를 연속적으로 캡처하고 표시된 평균 노이즈 레벨(DANL)에 대한 신호 진폭을 평가합니다. 스퍼 식별은 피크 검출, 마커 기능 또는 자동화된 한계선을 사용하여 원치 않는 스퍼를 격리하는 방식으로 수행됩니다. 세그먼트 스윕, 가변 체류 시간(dwell time), 적응형 스윕 제어 등의 기법을 통해 진폭 정확도를 유지하면서 더 빠른 신호 취득이 가능합니다. 이러한 방법을 통해 대역폭을 효율적으로 커버하는 동시에, 간격이 좁은 신호를 해상하고 간헐적이거나 낮은 레벨의 스퍼 동작을 검출하는 능력을 유지할 수 있습니다.

고속 광대역 스퍼 검색 솔루션

정확하고 효율적인 광대역 스퍼 검출은 낮은 레벨의 스퍼 신호가 노이즈에 의해 가려지거나 느린 취득 속도로 인해 누락될 수 있는 넓은 주파수 범위를 스윕할 때 매우 중요합니다. 키사이트 N9032B Expert 신호 분석기는 높은 동적 범위, 낮은 표시 평균 노이즈 레벨(DANL), 고속 스윕 기능을 제공하여 측정 정확도를 희생하지 않고 넓은 대역폭에 걸쳐 약한 스퍼 신호를 검출할 수 있도록 지원합니다. 검출기 모드, 감쇠, 중간 주파수(IF) 설정의 세심한 조절은 스윕 시간을 최소화하면서 진폭 충실도를 보장합니다. 고속 스윕 처리, 세그먼트 스윕 기법 및 적응형 체류 시간 제어는 다양한 주파수 영역에서 측정 효율성을 향상시키며, 고급 검출 알고리즘과 마커 기반 분석을 통해 노이즈 플로어 근처의 스퍼를 정밀하게 식별할 수 있습니다.

고속 광대역 스퍼 탐색 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 스퍼 검색 수행 방법 블록 다이어그램

고속 광대역 스퍼 탐색 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?