VCSEL LIV 테스트 수행 방법

모듈형 소스-메저 유닛
+ 모듈형 소스 측정 장치

VCSEL LIV 측정 테스트 수행

광-전류-전압(LIV) 테스트는 구동 전류가 스위프될 때 광 출력 전력과 순방향 전압이 어떻게 변하는지 포착하기 때문에 수직 공진 표면 발광 레이저(VCSEL)의 특성화 방법으로 자주 사용됩니다. LIV 테스트 설정은 방출된 빛과 전기적 동작 간의 상호 작용을 포착하기 위해 좁은 펄스 전류 소싱, 동시 전압 측정 및 포토다이오드 전류 획득을 지원해야 합니다.

측정 기술은 자체 발열 효과를 최소화하기 위해 짧은 전류 펄스를 생성하고, 고속 샘플링으로 과도 응답을 포착하며, 레이저 다이오드 및 포토다이오드 측정을 정렬하기 위해 여러 채널을 동기화하는 것을 포함합니다. 정확한 결과는 펄스 작동 중 동적 동작을 관찰하기 위한 적절한 타이밍 제어, 낮은 인덕턴스 케이블링 및 고대역폭 측정 경로에 따라 달라집니다.

VCSEL LIV 테스트 측정 솔루션

LIV 테스트는 전기적 및 광학적 응답을 정확하게 포착하기 위해 여러 측정 채널을 동기화하면서 좁은 전류 펄스를 생성해야 합니다. 이 솔루션은 펄스 전류 소싱 및 고속 디지털화가 가능한 고채널 밀도 소스 측정 장치(SMU) 플랫폼을 통합합니다. 이 솔루션은 50ns 미만의 타이밍 정확도로 동기화된 다채널 측정을 지원하여 레이저 다이오드 구동과 포토다이오드 응답 간의 정밀한 정렬을 가능하게 합니다. 또한 이 시스템은 케이블 효과로 인한 오류를 줄이기 위해 낮은 인덕턴스 케이블링 및 원격 전압 측정을 통합합니다. 높은 샘플링 속도와 컴팩트한 다채널 통합을 통해 이 솔루션은 정확한 동적 특성화 및 확장 가능한 병렬 테스트를 가능하게 합니다.

VCSEL LIV 테스트 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

VCSEL LIV 테스트 수행 방법

당사의 VCSEL LIV 테스트 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?