바이폴라 트랜지스터의 IV 특성 곡선을 분석하는 방법

프로 벤치탑 소스 측정 장치
+ Pro 벤치탑 소스 측정 장치

양극 접합 트랜지스터(BJT) IV 특성 정확하게 측정

양극 접합 트랜지스터 특성화는 여러 단자에 제어된 전압을 인가하고 결과 전류를 측정해야 합니다. 테스트 설정은 다양한 바이어스 조건에서 디바이스 동작을 포착하기 위해 여러 채널에서 전압 또는 전류를 소싱하는 동시에 전류와 전압을 측정할 수 있어야 합니다.

측정 프로세스는 베이스-이미터 및 컬렉터-이미터 접합에 걸쳐 전압을 스위프하고 각 단계에서 전류 응답을 기록하는 것을 포함합니다. 정확한 결과는 동기화된 다중 채널 작동, 적절한 측정 범위 구성, 그리고 Gummel 플롯과 같은 특성 곡선을 생성하기 위해 넓은 동적 범위에 걸쳐 전류 변화를 포착하는 것에 달려 있습니다.

양극성 접합 트랜지스터(BJT) IV 특성 분석 솔루션

BJT 특성화는 동기화된 채널을 사용하여 여러 단자에서 동시 소싱 및 측정을 필요로 합니다. 이 솔루션은 고해상도 측정과 정밀한 전압 및 전류 소싱이 가능한 듀얼 채널 소스 측정 장치를 통합합니다. 이는 4사분면 작동을 지원하여 넓은 동적 범위에 걸쳐 정확한 IV 특성화를 가능하게 합니다. 이 시스템은 직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 자동화된 전압 스위프, 실시간 그래프 시각화 및 데이터 로깅을 가능하게 합니다. 추가 기능으로는 디바이스 손상을 방지하는 컴플라이언스 보호와 자동화를 위한 다양한 소프트웨어 제어 옵션이 포함되어 트랜지스터 동작의 효율적이고 반복 가능한 특성화를 가능하게 합니다.

당사의 양극 접합 트랜지스터 IV 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

양극 접합 트랜지스터 IV 특성화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?