전기차 재생 전력 테스트 수행 방법

HEV/EV 전력 변환기
+ HEV / EV 전력 변환기

회생 전력 흐름 검증

회생 직류 대 직류 컨버터 테스트에는 회생 동작 상태 동안 안정적인 전압 및 전류 전환을 유지하면서 양방향 에너지 흐름이 가능한 소스 및 싱크 시스템이 필요합니다. 엔지니어들은 고조파 왜곡, 역률, 과도 응답, 열 부하 거동을 모니터링하는 동시에 회생 동작 중에 전력이 교류 주전원으로 얼마나 효율적으로 다시 전달되는지 평가합니다. 또한 정확한 검증을 위해 소싱 동작과 싱킹 동작 간의 전환 중에 동기화된 파형 측정이 필요합니다.

회생 전력 검증 워크플로는 양방향 소스 및 싱크 시스템, 전력 분석기, 고전압 안전 시스템, 자동차 부하 시뮬레이션을 결합합니다. 엔지니어들은 교류 주전원에서 총 고조파 왜곡과 반환된 전력 품질을 측정하는 동시에 다양한 회생 조건, 배터리 전압, 부하 상태에서 컨버터 동작을 특성화합니다. 검증에는 제조 또는 검증 환경 내에서 여러 회생 테스트 시스템이 동시에 작동할 때 시설 수준의 전력 품질 영향에 대한 평가가 포함될 수도 있습니다.

재생형 전기차 전력 테스트 솔루션

회생 직류 대 직류 컨버터 검증에는 교류 주전원으로 제어되는 회생을 통해 원활한 양방향 전력 흐름이 가능한 소스 및 싱크 아키텍처가 필요합니다. 이 솔루션은 회생 전력 변환, 동기화된 파형 측정, 고정밀 전력 분석 계기를 결합하여 실제 전기차 회생 동작 조건을 에뮬레이트합니다. 회생 전력 시스템은 기존 전자 부하에 비해 발열을 줄이면서 흡수된 전력을 AC 주전원으로 다시 돌려보내는 동시에 통합된 소싱 및 싱킹 동작을 지원합니다. 전력 분석기는 회생 동작 중 효율 특성화, 총 고조파 왜곡 평가, 역률 분석을 위해 동기화된 전압 및 전류 측정을 제공합니다. HEV/EV 전력 컨버터는 회생 소스/싱크 기능을 고전압 안전 분리 기능과 통합하여 더 안전한 자동차 컨버터 검증을 지원합니다. 이러한 솔루션은 함께 하이브리드 및 전기차 DC-DC 컨버터 시스템을 위한 회생 검증 워크플로를 지원하는 동시에 엔지니어가 반환된 전력 품질과 시스템 효율을 평가할 수 있도록 돕습니다.

회생 EV 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램

회생 EV 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램

회생 EV 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?