전기차(EV) DC-DC 변환기의 효율을 높이는 방법

HEV/EV 전력 변환기
+ HEV / EV 전력 변환기

컨버터 효율 측정 최적화

전기차(EV) 직류 대 직류 컨버터 효율 특성화에는 다양한 작동 조건, 스위칭 상태, 온도 및 전력 수준 전반에 걸친 동기화된 전압 및 전류 측정이 필요합니다. 엔지니어들은 95퍼센트를 초과하는 작동 수준에서 미세한 효율 변화를 측정하는 동시에 과도 스위칭 거동, 고조파 왜곡 및 회생 에너지 흐름을 포착하여 효율 거동을 평가합니다. 또한 정확한 특성화를 위해서는 동기화된 파형 수집과 정밀한 전류 변환기 측정이 가능한 고동적 범위 계측기가 필요합니다.

효율 검증 워크플로에서는 회생 소스 및 싱크 시스템, 전력 분석기, 동기화된 파형 측정을 결합하여 실제 자동차 작동 조건을 에뮬레이트합니다. 엔지니어는 부하 전환, 회생 제동 동작, 열 조건 및 다양한 배터리 전압 전반에서 컨버터 성능을 테스트하여 전체 시스템 효율을 특성화합니다. 전력 하드웨어-인-더-루프 검증을 사용하여 완전한 전기 파워트레인 제어 시스템 및 에너지 라우팅 알고리즘과의 컨버터 상호 작용을 평가할 수도 있습니다.

전기차(EV) 컨버터 효율 최적화 솔루션

전기차 직류 대 직류 컨버터 효율을 측정하려면 동기화된 파형 수집, 회생 부하 기능 및 고해상도 전력 분석 계측기가 필요합니다. 이 솔루션은 회생 소스 및 싱크 작동과 정밀한 전압 및 전류 측정을 결합하여 다양한 자동차 작동 조건에서 컨버터 성능을 특성화합니다. 회생 전력 시스템은 흡수된 전력을 AC 주전원으로 다시 돌려보내면서 원활한 소싱 및 싱킹 작동을 지원하므로, 열 발산을 줄이고 현실적인 회생 전력 흐름 테스트가 가능합니다. 전력 분석기는 효율 특성화, 총 고조파 왜곡 분석 및 역률 검증을 위해 동기화된 파형 시각화 및 고동적 범위 측정을 제공합니다. HEV/EV 전력 컨버터는 회생 전력 변환과 안전 차단 기능을 통합하여 고전압 자동차 컨버터 시스템의 검증을 지원합니다. 이러한 솔루션들은 하이브리드 및 전기차 DC-DC 컨버터 개발과 검증을 위한 상세한 효율 최적화 워크플로를 함께 지원합니다.

EV 컨버터 효율 최적화 솔루션 블록 다이어그램

블록 다이어그램 - 전기차(EV) DC-DC 변환기 효율을 높이는 방법

EV 컨버터 효율 최적화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?