RF 전력 측정에서 정재파의 영향을 최소화하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

정재파 효과 측정

정재파 조건의 영향을 받는 무선 주파수(RF) 전력 측정에는 변화하는 임피던스 환경과 광대역 동작 주파수 전반에 걸쳐 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 감지 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력계, 열전쌍 전력 센서, 광대역 신호원, 임피던스 매칭 전송 경로, 교정된 감쇠기, 주파수 보정 데이터 및 동기화된 수집 제어가 포함되어 연속 스윕 주파수 검증 워크플로 중 반사 전력 특성 및 임피던스 상호 작용 효과를 분석합니다.

측정 프로세스는 변화하는 주파수 및 동작 레벨에 걸쳐 평균 전력 측정값을 지속적으로 수집하면서 소스 임피던스, 전송 경로 불연속성 및 센서 임피던스 간의 상호 작용을 평가합니다. 수집, 평균화, 동기화, 보정 계수 적용, 로깅 및 통계 분석 기법은 광대역 무선 주파수 서브시스템 검증 및 마이크로파 부품 특성화 워크플로 중 정재파 특성을 분석하고, 반사 에너지 효과를 정량화하며, 임피던스 불일치 조건으로 인한 측정 편차를 최소화하는 데 사용됩니다.

RF 정재파 측정 솔루션

정재파 조건에서 정확한 무선 주파수 전력 측정에는 동적으로 변화하는 임피던스 환경 전반의 광대역 동작 중 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 감지 방식이 필요합니다. 측정 워크플로는 동기화된 주파수 스윕, 연속 수집, 교정된 평균화, 임피던스 보정 계수 적용, 자동 로깅 및 통계 분석을 통해 반사 전력 특성을 정량화하고 전송 경로 불일치 조건으로 인한 측정 편차를 최소화합니다. 이 솔루션은 열전쌍 전력 센서, 평균 전력계 및 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 정재파 분석 및 반복 가능한 임피던스 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 마이크로파 서브시스템 특성화, 광대역 부품 테스트 및 넓은 동작 주파수 범위 전반의 무선 주파수 측정 검증에 사용되는 주파수 전환 중 동기화된 수집, 스윕 간격에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 불일치 분석, 반사 에너지 특성화 및 보정 계수 보상 워크플로를 지원합니다.

RF 정재파 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

RF 전력 측정 시 정재파 영향을 최소화하는 방법 블록 다이어그램

RF 정재파 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RF 정재파 측정 관련 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?