대규모 RF 측정 시스템에서 케이블 손실을 최소화하는 방법

USB 벡터 네트워크 분석기
+ USB 벡터 네트워크 분석기

분산 측정

대형 무선 주파수(RF) 어셈블리를 측정하려면 종종 벡터 네트워크 분석기와 DUT(Device Under Test) 사이에 긴 테스트 케이블이 필요하며, 이는 추가적인 삽입 손실, 동적 범위 감소 및 측정 불확실성 증가를 초래합니다. 분산 벡터 네트워크 분석은 측정 하드웨어를 분리하고 각 측정 포트를 DUT 가까이에 배치하여 이러한 영향을 최소화합니다. 두 개의 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기는 동기화된 작동을 유지하면서 최대 5미터까지 분리될 수 있으므로, 엔지니어는 대형 안테나, 위성 페이로드, 레이더 시스템, 케이블 어셈블리 및 기타 물리적으로 분산된 구조에 대해 정확한 산란 파라미터 측정을 수행할 수 있습니다.

측정 포트를 DUT 가까이에 배치하면 케이블 손실의 영향을 줄이고, 긴 위상 안정 테스트 케이블이 필요한 측정을 간소화할 수 있습니다. 엔지니어는 원격 장치, 대형 기계 어셈블리 및 설치된 장비를 작동 주파수 범위 전반에 걸쳐 측정 정확도를 유지하면서 특성화할 수 있습니다. 이 아키텍처는 유연한 테스트 구성을 지원하고, 측정 반복성을 향상시키며, 기존 벤치탑 벡터 네트워크 분석기 구성이 비실용적인 애플리케이션에 대한 검증 워크플로우를 간소화합니다.

분산형 VNA 솔루션

대형 무선 주파수 어셈블리의 정확한 측정은 긴 테스트 케이블로 인한 전기적 영향을 최소화하면서 측정 포트 간의 위상 일관성을 유지해야 합니다. 워크플로우는 분산 작동을 위해 구성된 두 개의 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기를 동기화하는 것으로 시작하며, 이어서 광대역 교정 및 DUT 근처에 배치된 측정 하드웨어로 산란 파라미터 측정을 수행합니다. 분산 벡터 네트워크 분석기 소프트웨어는 측정 시스템을 조정하고, 동기화를 관리하며, 과도한 케이블 감쇠로 인해 감소될 수 있는 동적 범위를 보존하면서 광대역 측정을 가능하게 합니다. 이 솔루션은 확장된 위상 안정 테스트 케이블 없이도 대형 안테나, 긴 케이블 어셈블리, 레이더 시스템, 설치된 장비 및 원격 무선 주파수 장치의 특성화를 지원합니다. 엔지니어는 측정 반복성을 향상시키고, 복잡한 테스트 설정을 간소화하며, 기존 벡터 네트워크 분석기 구성을 배포하기 어려운 환경에서 정확한 광대역 특성화를 수행할 수 있습니다.

4포트 스트림라인 VNA 보정 데모

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.

분산 VNA 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?