별도의 전력계 없이 RF 전력을 측정하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

다이렉트 USB 전력 측정

무선 주파수(RF) 전력 측정에는 일반적으로 인가된 신호를 감지하는 센서와 감지된 응답을 평균 전력 결과로 변환하는 측정 전자 장치가 필요합니다. USB 전력 센서는 이러한 기능을 컴퓨터나 호환되는 계측기에 직접 연결되는 소형 측정 장치에 결합하여 별도의 전력계가 필요하지 않습니다. 엔지니어는 센서를 무선 주파수 측정 지점에 직접 연결하고 전원, 통신, 구성 및 측정 획득을 위해 USB 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 개발, 기능 검증, 문제 해결 및 자동화된 테스트 워크플로에 필요한 계측기 및 상호 연결 수가 줄어듭니다.

측정 설정에는 일반적으로 무선 주파수 소스 또는 피시험 장치, USB 전력 센서, 컴퓨터 또는 호환되는 키사이트 계측기가 포함됩니다. 엔지니어는 예상 주파수 및 신호 레벨이 센서의 지원되는 측정 범위 내에 있는지 확인하고, 적절한 무선 주파수 연결을 설정하고, 필요에 따라 제로 조정을 수행하고, 측정을 구성합니다. 그런 다음 지원되는 소프트웨어를 통해 평균 전력 판독값을 표시 및 분석하거나 자동화된 측정을 위해 프로그래밍 방식으로 검색할 수 있습니다. 직접 USB 연결은 무선 주파수 테스트 지점에서 호스트 시스템에 이르는 간단한 측정 경로를 제공하는 동시에 기존의 센서 및 미터 구성을 제거합니다.

직접 USB RF 전력 측정 솔루션

직접 USB 전력 측정은 호스트 컴퓨터에 연결된 센서를 통해 신호 감지, 측정 처리, 계측기 통신 및 전력 공급을 통합합니다. 엔지니어는 무선 주파수 신호를 센서에 연결하고, USB 통신을 설정하고, 내부 제로 조정을 수행하고, 지원되는 소프트웨어를 통해 측정 매개변수를 구성합니다. BenchVue 전력계 및 센서 소프트웨어는 별도의 하드웨어 전력계 없이 컴퓨터 기반 계측기 제어, 측정 시각화 및 데이터 로깅을 제공합니다. 자동화된 테스트 애플리케이션의 경우, 센서를 프로그래밍 방식으로 제어하고 반복 가능한 획득 시퀀스에 통합할 수도 있습니다. 내부 및 외부 트리거링은 정의된 획득 타이밍이 필요한 측정으로 워크플로를 확장하며, 트레이스 표시는 트리거 및 게이트 설정을 위한 신호 엔벨로프의 그래픽 보기를 제공할 수 있습니다. 다른 키사이트 계측기와의 호환성을 통해 동일한 USB 센서 아키텍처를 더 광범위한 무선 주파수 테스트 구성에 통합할 수 있습니다. 이 직접 연결 접근 방식은 벤치 하드웨어를 줄이는 동시에 대화형, 자동화 및 계측기 통합 평균 전력 측정 워크플로를 지원합니다.

다이렉트 USB RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

직접 USB RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램

다이렉트 USB RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?