시간 경과에 따른 피크 대 평균 전력 변화를 측정하는 방법

최대 및 평균 전력 센서
+ 최대 및 평균 전력 센서

피크 대 평균 전력 변화 추이 추적

변조된 신호가 서로 다른 전송 간격, 작동 상태 또는 전력 조건을 거치면서 피크 무선 주파수(RF) 전력과 평균 RF 전력 간의 관계는 달라질 수 있습니다. 단일 평균 전력 값만으로는 기저 평균 수준에 비해 단기간의 피크가 어떻게 나타나는지 파악할 수 없으며, 반면 개별 피크 측정값만으로는 해당 현상이 전체 신호를 얼마나 대표적으로 반영하는지 알 수 없습니다. 이 두 가지 수치를 모두 추적함으로써 엔지니어들은 신호의 전력 특성이 어떻게 변화하는지, 그리고 변조 방식이나 송신기 작동의 변화가 피크 대 평균(P/A) 특성에 예상치 못한 변동을 일으키는지를 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

이 측정 설정에는 호환되는 전력계와 피측정 RF 신호에 연결된 피크 및 평균 전력 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 신호의 원하는 부분을 관찰하기 위해 측정 주파수, 트리거링 및 타이밍 조건을 구성합니다. 시간 게이트 측정 기능을 사용하면 선택한 구간을 분리하여 일관된 타이밍 조건 하에서 피크 및 평균 전력을 평가할 수 있습니다. 엔지니어는 연속적인 구간이나 작동 상태 간 측정값을 비교하여 피크 대 평균 비율의 변화를 파악하고, 신호 조건이 변함에 따라 송신기 전력 특성이 일관되게 유지되는지 확인할 수 있습니다.

시간 선택적 피크 및 평균 전력 측정 솔루션

시간 선택적 전력 측정을 통해 엔지니어는 전체 획득 간격에 걸친 단일 측정값에 의존하는 대신, 변화하는 RF 신호의 정의된 구간 내에서 피크 및 평균 특성을 평가할 수 있습니다. 엔지니어는 트리거 기준을 설정하고, 관심 구간 주변에 측정 게이트를 배치한 후, 동일한 타이밍 조건에서 피크 및 평균 전력을 획득합니다. 피크 및 평균 전력 센서는 피크 측정에 필요한 신호 엔벨로프 특성을 포착하는 한편, 호환되는 전력계는 트리거링, 시간 게이트 측정 제어 및 결과 처리를 제공합니다. 측정 게이트를 신호의 서로 다른 구간에 배치하여, 전송 간격 사이에 피크 전력, 평균 전력 및 이들의 관계가 어떻게 변화하는지 비교할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 엔지니어는 평균 신호 레벨의 변화를 단기간의 피크 변화와 구별하고, 변조 또는 송신기 작동 조건이 신호의 전력 특성을 변화시키고 있는지 평가할 수 있습니다. 이 워크플로는 단일 종합 측정값으로 표현하기보다는 시간의 함수로서 전력 거동을 평가해야 하는 변조 송신기 특성 분석 및 기능 검증을 지원합니다.

시간 선택적 피크 및 평균 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

시간 경과에 따른 피크 대 평균 전력 변화를 측정하는 방법

당사의 시간 선택적 피크 및 평균 전력 측정 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?