USB 전력 센서를 사용하여 시간대별 전력을 측정하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

타임 슬롯 내 전력 측정

타임 슬롯 신호에서 무선 주파수(RF) 전력을 측정하려면 파형의 비활성 부분에서 활성 전송 구간을 분리해야 합니다. 시분할 통신 시스템에서는 여러 전송이 반복되는 프레임 내의 정의된 간격을 점유할 수 있으므로, 전체 프레임에 걸쳐 평균화된 측정값은 원하는 타임 슬롯과 연관된 전력을 제대로 나타내지 못할 수 있습니다. 엔지니어는 활성 기간과 비활성 기간을 결합하는 대신 보고된 결과가 신호의 의도한 부분을 나타내도록, 수집을 전송 타이밍과 일치시키고 측정 간격을 정의해야 합니다.

설정에는 무선 주파수 신호에 연결된 USB 파워 센서와 측정 구성 및 수집을 위한 컴퓨터가 포함됩니다. 엔지니어는 트리거 조건을 설정하고 신호 이벤트에 상대적인 측정 게이트 타이밍을 구성합니다. 게이트는 전송 간격 내에 위치하므로 타임 슬롯의 관련 부분에 대해 전력이 측정됩니다. 반복적인 수집을 통해 프레임 간 전력 일관성을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식은 평균 전력을 특정 전송 간격과 연결해야 하는 타임 슬롯 및 버스트 지향 무선 송신기 측정을 지원합니다.

시간 슬롯별 RF 전력 측정 솔루션

타임 슬롯 측정은 센서의 트리거 및 게이트 측정 기능을 사용하여 전력 수집을 무선 주파수 파형의 정의된 부분과 조정합니다. 엔지니어는 USB 파워 센서와 통신을 설정하고, 트리거 소스 및 타이밍 파라미터를 구성하며, 원하는 전송 간격 내에 측정 게이트를 배치합니다. 트레이스 디스플레이 기능을 사용하여 게이트 전력 결과를 획득하기 전에 신호 포락선을 관찰하고 적절한 게이트 배치를 결정할 수 있습니다. 내부 또는 외부 트리거링을 사용하면 별도의 하드웨어 전력계 없이도 측정 시퀀스를 반복되는 신호 이벤트와 동기화할 수 있으며, 직접 USB 연결을 통해 측정 제어 및 결과가 연결된 컴퓨터로 전송됩니다. 엔지니어는 게이트 타이밍을 조정하여 전송 시퀀스의 다양한 부분을 평가하고 연속 프레임에 걸쳐 측정을 반복하여 타임 슬롯 전력 거동을 비교할 수 있습니다. 이 워크플로는 무선 송신기 개발, 기능 검증, 문제 해결 및 자동화 테스트 중에 정의된 전송 간격 내에서 전력을 격리하고 측정하는 직접적인 방법을 제공합니다.

타임 슬롯 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

타임슬롯 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 이미지

타임 슬롯 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?