PC에서 직접 RF 전력 측정을 자동화하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

PC 제어 전력 측정 자동화

개인용 컴퓨터에서 직접 무선 주파수(RF) 전력 측정을 자동화하려면 별도의 하드웨어 파워 미터에 의존하지 않고 전력 센싱, 측정 처리 및 디지털 통신을 결합한 측정 장치가 필요합니다. USB 전력 센서는 무선 주파수 신호를 센서에 직접 연결하고 통신 및 전원을 위해 USB 인터페이스를 사용하여 이 아키텍처를 구현합니다. 엔지니어는 컴퓨터에서 측정 파라미터를 구성하고, 반복되는 평균 전력 판독값을 획득하며, 측정 결과를 자동화된 검증 또는 생산 워크플로에 통합할 수 있습니다. 또한 직접 연결을 통해 소형 자동화 테스트 구성을 구축할 때 필요한 장비와 인터페이스의 수를 줄일 수 있습니다.

측정 설정에는 일반적으로 무선 주파수 소스 또는 피측정 기기, USB 전력 센서, 지원되는 측정 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터 또는 자동화된 테스트 프로그램이 포함됩니다. 엔지니어는 예상 주파수와 신호 레벨을 확인하고, 무선 주파수 연결을 설정하고,필요에 따라 영점을 조정하며, 측정 시퀀스를 시작하기 전에 취득 파라미터를 구성합니다. 그런 다음 프로그래밍 방식으로 반복 판독값을 수집하고, 모니터링을 위해 표시하거나, 후속 분석을 위해 저장할 수 있습니다. 프로그래밍 가능 장치용 표준 명령어(SCPI)는 전력 측정을 커스텀 테스트 애플리케이션 및 반복 가능한 자동화 워크플로에 통합하기 위한 일관된 명령어 인터페이스를 제공합니다.

PC 기반 RF 전력 측정 솔루션

직접 컴퓨터 제어를 통해 USB 전력 센서는 자동화된 무선 주파수 테스트 워크플로 내에서 프로그래밍 가능한 측정 기기로 작동할 수 있습니다. 엔지니어는 USB를 통해 센서를 컴퓨터에 연결하고 테스트 시스템에 별도의 파워 미터를 추가하지 않고도 지원되는 소프트웨어를 사용하여 측정을 구성하고, 결과를 표시하며, 획득한 데이터를 기록할 수 있습니다. BenchVue 파워 미터 및 센서 소프트웨어는 장비 연결, 제어, 시각화 및 데이터 로깅을 지원하며, 프로그래밍 가능 장치용 표준 명령어는 커스텀 자동화 테스트 시퀀스를 위한 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다. 내부 영점 조정을 통해 무선 주파수 신호의 연결을 해제하지 않고도 측정 기준선을 설정할 수 있으므로 반복 측정 중 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 이 센서는 여러 판독값이 필요한 테스트 시퀀스를 위한 고속 데이터 취득과, 신호 이벤트 또는 기타 장비와 측정을 조율해야 할 때의 내부 또는 외부 트리거링을 지원합니다. 이 아키텍처는 무선 주파수 전력 감지에서 컴퓨터 기반 데이터 취득에 이르는 직접적인 경로를 제공하여 엔지니어가 측정 시퀀스를 자동화하고, 결과를 수집하고, 테스트 한계치를 적용하며, 전력 측정을 더 광범위한 검증 및 생산 테스트 환경에 통합할 수 있도록 지원합니다.

PC 제어 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

PC 제어 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

PC 제어 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?