센서를 전환하지 않고 큰 RF 전력 변화를 측정하는 방법

광역 동적 범위 전력 센서
+ 광동적 범위 전력 센서

가변적인 RF 전력 레벨 측정

무선 주파수(RF) 전력은 기기가 작동 상태, 출력 설정 또는 테스트 조건 사이를 전환할 때 크게 달라질 수 있습니다. 필요한 전력 범위를 단일 기존 측정 구성으로 간편하게 특성화할 수 있는 범위를 초과하는 경우, 이러한 변화를 측정하는 과정이 비효율적으로 바뀔 수 있습니다. 엔지니어는 센서를 교체하거나, 감쇠를 추가 또는 제거하거나, 측정 경로를 재구성하기 위해 테스트를 중단해야 할 수 있습니다. 이러한 각 변경은 설정 시간을 늘리고 연결 관련 편차 발생 가능성을 높여, 전체 테스트 시퀀스에서 측정값을 일관되게 비교하기 어렵게 만듭니다.

광동적 범위 전력 센서를 사용하면 테스트 과정에서 전력이 변화하는 동안 동일한 센서로 약한 신호와 강한 신호를 모두 측정할 수 있습니다. 엔지니어는 다양한 기기 작동 상태에서 측정값을 획득하는 동안 일관된 RF 연결을 유지할 수 있으므로, 측정 설정을 물리적으로 변경할 필요성을 줄일 수 있습니다. 동일한 구성을 통해 기기 특성화, 기능 검증 및 자동화 테스트 중 전력 레벨 비교를 지원할 수 있습니다. 또한 공통 측정 경로를 유지하면 테스트 시퀀싱이 단순화되며, 기기 설정이나 작동 조건에 따라 RF 출력이 어떻게 변화하는지 평가할 수 있는 보다 일관된 기준을 제공합니다.

광역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션

광동적 범위 측정 아키텍처를 사용하면 피측정 기기와의 단일 무선 주파수 연결을 유지하면서 입력 전력의 상당한 변화를 수용할 수 있습니다. 엔지니어가 센서를 교체하거나 측정 경로를 반복해서 수정하지 않고 저전력 및 고전력 작동 조건을 거칠 수 있으므로, 현저히 다른 신호 레벨에 걸쳐 있는 테스트 시퀀스가 단순화됩니다. 이 센서는 평균 전력 및 피크 전력 측정을 모두 지원하므로 기기 작동 조건이 변경됨에 따라 동일한 하드웨어로 다양한 전력 특성을 처리할 수 있습니다. 빠른 신호 획득은 여러 전력 상태에 걸친 반복 측정을 지원하며, LAN 연결을 통해 별도의 하드웨어 전력 측정기 없이 호스트 시스템에서 센서를 제어할 수 있습니다. 측정 소프트웨어를 사용하면 신호 레벨이 변경됨에 따라 센서를 구성하고, 결과를 모니터링하며, 데이터를 기록할 수 있습니다. 테스트 전반에 걸쳐 공통 센서와 측정 경로를 유지함으로써 엔지니어는 설정 변경을 줄이고, 자동화를 단순화하며, 기기 작동 상태에 걸쳐 RF 전력 거동을 보다 일관되게 비교할 수 있습니다.

광대역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

광역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램

광대역 동적 범위 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 동적 범위 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?