Wie man die Veränderung der Spitzen- zur Durchschnittsleistung im Laufe der Zeit misst

Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung
+ Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung

Verhalten der Spitzen- zur Durchschnittsleistung verfolgen

Das Verhältnis zwischen Spitzen- und Durchschnittsleistung im Hochfrequenzbereich (HF) kann sich ändern, wenn ein moduliertes Signal unterschiedliche Übertragungsintervalle, Betriebszustände oder Leistungsbedingungen durchläuft. Ein einzelner Durchschnittswert gibt nicht an, wie sich kurzzeitige Spitzenwerte im Verhältnis zum zugrunde liegenden Durchschnittspegel verhalten, während eine isolierte Spitzenwertmessung nicht zeigt, wie repräsentativ dieses Ereignis für das Gesamtsignal ist. Die Erfassung beider Größen ermöglicht es Ingenieuren, die Entwicklung der Leistungscharakteristik des Signals besser zu verstehen und zu erkennen, ob Änderungen der Modulation oder des Senderbetriebs unerwartete Abweichungen im Verhältnis von Spitzen- zu Durchschnittsleistung hervorrufen.

Der Messaufbau umfasst einen Sensor zur Messung von Spitzen- und Durchschnittsleistung, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und dem zu messenden HF-Signal verbunden ist. Ingenieure konfigurieren Messfrequenz, Triggerung und Zeitbedingungen, um den gewünschten Signalabschnitt zu erfassen. Zeitgesteuerte Messungen ermöglichen die Isolierung ausgewählter Intervalle, sodass Spitzen- und Durchschnittsleistung unter konsistenten Zeitbedingungen ermittelt werden können. Ingenieure können Messwerte über aufeinanderfolgende Intervalle oder Betriebszustände hinweg vergleichen, um Änderungen des Verhältnisses von Spitzen- zu Durchschnittsleistung zu identifizieren und festzustellen, ob das Sendeleistungsverhalten bei sich ändernden Signalbedingungen konsistent bleibt.

Lösung zur zeitselektiven Messung von Spitzen- und Durchschnittsleistung

Die zeitselektive Leistungsmessung ermöglicht es Ingenieuren, das Verhalten von Spitzen- und Durchschnittsleistung in definierten Abschnitten eines sich ändernden HF-Signals zu analysieren, anstatt sich auf eine einzelne Messung über das gesamte Erfassungsintervall zu verlassen. Dazu legen sie eine Triggerreferenz fest, positionieren Messfenster um die relevanten Intervalle und erfassen Spitzen- und Durchschnittsleistung unter identischen Zeitbedingungen. Der Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung erfasst das für die Spitzenwertmessung erforderliche Hüllkurvenverhalten des Signals, während das kompatible Leistungsmessgerät die Triggerung, die zeitgesteuerte Messung und die Ergebnisverarbeitung übernimmt. Durch die Positionierung der Messfenster an verschiedenen Signalabschnitten lässt sich vergleichen, wie sich Spitzenleistung, Durchschnittsleistung und deren Verhältnis zwischen den Übertragungsintervallen verändern. Dieser Ansatz hilft Ingenieuren, Änderungen des durchschnittlichen Signalpegels von Änderungen kurzzeitiger Spitzenwerte zu unterscheiden und zu beurteilen, ob Modulation oder Betriebszustände des Senders die Leistungscharakteristik des Signals beeinflussen. Der Workflow unterstützt die Charakterisierung modulierter Sender und die Funktionsprüfung, bei denen das Leistungsverhalten als Funktion der Zeit und nicht durch eine einzelne Gesamtmessung dargestellt werden muss.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur zeitselektiven Messung von Spitzen- und Durchschnittsleistung.

Wie man die Veränderung der Spitzen- zur Durchschnittsleistung im Laufe der Zeit misst

Entdecken Sie Produkte für unsere zeitselektive Lösung zur Messung von Spitzen- und Durchschnittsleistung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?