의료 기기의 전력 소비량 측정 방법

현재 장치 분석기
+ 전류 소자 분석기

배터리 전류 동작 이해

배터리 구동 의료 기기는 장기간 안정적으로 작동해야 하며, 동시에 낮은 전력 소비를 유지해야 합니다. 이러한 기기는 일반적으로 절전, 절전 해제, 활성 처리 및 무선 전송 모드를 순환하며, 각 모드마다 전류 요구 사항이 크게 다릅니다. 이러한 동적 전환을 포착하는 것은 배터리 수명 최적화 및 기기 안정성 보장에 필수적입니다.

나노암페어 수준의 절전 모드부터 밀리암페어 수준의 활성 상태까지 전류를 정확하게 측정하는 것은 상당한 과제를 안겨줍니다. 엔지니어는 전력 소비를 정확하게 특성화하고 중요한 의료 애플리케이션에서 배터리 조기 소모를 방지하기 위해 높은 동적 범위와 저노이즈 측정 솔루션을 필요로 합니다.

의료기기 전력 분석 솔루션

최신 전자 기기에서 전력 소비를 측정하려면 낮은 대기 전류와 높은 과도 이벤트를 모두 높은 정확도와 해상도로 포착해야 합니다. 키사이트의 전력 측정 솔루션은 DC 전력 분석기, 소스 측정 장치(SMU) 및 전류 파형 분석기를 통합하여 포괄적인 측정 접근 방식을 제공합니다. 이러한 조합을 통해 기기 작동 중 상세한 전류 파형 시각화, 배터리 방전 테스트 및 이상 감지가 가능합니다. 고급 분석 도구는 전력 동작 및 과도 효과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이러한 기능들은 엔지니어가 에너지 효율을 최적화하고, 시스템 성능을 향상시키며, 복잡한 전자 설계에서 안정적인 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.

의료 기기 전력 분석 솔루션 데모 보기

당사의 의료 기기 전력 분석 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?