DC 전력 분석기
+ DC 전력 분석기

DC 전력 분석기를 사용한 DC-DC 컨버터 테스트 간소화

DC-DC 컨버터 테스트의 핵심 측정 지표에는 효율, 부하 및 라인 레귤레이션, 전원 공급 장치 제거비 분석, 과도 응답, 리플 및 턴온 시간이 포함됩니다. DC-DC 컨버터에 대한 이러한 테스트를 수행하려면 일반적으로 디지털 멀티미터(DMM), 전원 공급 장치, 전자 부하 및 오실로스코프와 같은 여러 테스트 장비가 필요합니다. 이상적으로는 이러한 장비가 정확한 측정을 위해 동기화되어야 하므로 DMM, 전원 공급 장치 및 전자 부하가 단일 DC 전력 분석기 장비에 통합됩니다.

DC-DC 컨버터의 DC 파라미터를 특성화하려면 전원과 전자 부하 사이에 장치를 연결하여 컨버터의 전류를 싱크해야 합니다. 다음으로, 입력 및 출력 전압과 전류를 측정하여 입력 전력과 출력 전력을 얻어 효율, 부하 및 라인 레귤레이션, 전원 공급 장치 제거비를 결정합니다. 오실로스코프를 사용하여 리플, 시동 시간 및 과도 응답을 포함한 DC-DC 컨버터의 AC 파라미터를 분석합니다.

DC-DC 변환기 테스트 솔루션

DC-DC 컨버터 테스트에는 DMM, 전원 공급 장치, 전자 부하 및 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 DC 전력 분석기는 DMM, 전원 공급 장치 및 전자 부하를 단일 동기화 솔루션으로 통합하는 4슬롯 모듈형 전원 공급 장치입니다. 통합된 전원 공급 장치 및 전자 부하 모듈은 DC-DC 컨버터 테스트를 위해 각각 소스 및 싱크 역할을 수행합니다. 이 모듈은 전류와 전압을 측정하여 하나의 장비로 효율, 부하 및 라인 레귤레이션, 전원 공급 장치 제거비와 같은 계산을 수행할 수 있도록 합니다. 키사이트 범용 오실로스코프는 리플, 시동 시간 및 과도 응답과 같은 DC-DC 컨버터의 AC 파라미터를 측정합니다.

또한 키사이트 BenchVue 소프트웨어는 코드를 작성할 필요 없이 간단한 자동화 테스트를 개발하여 DC-DC 컨버터를 완벽하게 특성화할 수 있는 프레임워크를 제공하므로 시간을 절약할 수 있습니다.

DC-DC 컨버터 테스트 데모 보기

당사의 DC-DC 컨버터 테스트 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?