왜곡된 교류 파형을 정확하게 측정하는 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

왜곡된 AC 신호 측정

비선형 전기 부하로 인해 생성되는 AC 파형은 이상적인 정현파 파형과 크게 다를 수 있습니다. 전자 제어 장치 및 기타 비선형 부하는 파형을 왜곡하여 AC 전압 측정에 영향을 미칠 수 있습니다. 평균 응답 측정 기법은 정현파 입력에 대해 예상되는 결과를 제공하도록 교정되지만, 다른 파형 형태에 적용할 경우 상당한 오차를 발생시킬 수 있습니다.

왜곡된 AC 파형을 정확하게 평가하려면 순수 정현파를 가정하는 대신 파형 형태를 고려하는 측정 방법이 필요합니다. 대표적인 유효 AC 전압 값을 얻으면 엔지니어와 기술자는 비선형 부하가 있는 장비를 테스트할 때 전기적 상태를 더욱 자신 있게 평가할 수 있습니다.

진실 RMS 측정 솔루션

왜곡된 AC 파형을 정확하게 측정하려면 파형의 모양과 관계없이 전체 파형의 실효값을 계산하는 측정 방법이 필요합니다. 평균 응답 기법과 달리 진실치(True RMS) 측정은 파형 왜곡을 고려하며 저항성 부하에 전달되는 전력을 더 정확하게 나타내는 값을 제공합니다. 이 접근 방식은 전자 제어 장치나 기타 비선형 부하가 포함된 회로를 테스트할 때 특히 중요합니다. 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터는 엔지니어와 기술자가 광범위한 파형 형태에 걸쳐 신뢰할 수 있는 AC 전압 및 전류 측정을 수행할 수 있도록 지원하는 True RMS 측정 기능을 제공합니다. 제품군에 따라 비접촉식 전압 감지(Vsense), 저임피던스 측정(ZLOW), Smart Ω, 산업용 안전 등급 등의 추가 기능을 통해 까다로운 현장 환경에서 전기 문제 해결, 유지보수, 검증 작업을 더욱 효과적으로 지원합니다.

True RMS 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

실효값(True RMS) 측정 솔루션의 블록 다이어그램

True RMS 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?