AC RMS 측정 정확도를 높이는 방법

필수적인 탁상용 디지털 멀티미터
+ Essential 벤치탑 디지털 멀티미터

True RMS를 정확하게 측정하십시오.

파형이 순수한 정현파가 아닐 경우 AC 전압 측정은 더욱 어려워집니다. 실제 테스트 환경에서 신호는 종종 왜곡, 노이즈, 펄스 및 고조파 성분을 포함하여 간단한 측정 방법의 신뢰성을 떨어뜨립니다. True RMS 측정은 파형 모양에 의존하지 않고 실제 신호 값을 반영하므로 더 신뢰할 수 있는 판독값을 제공합니다.

왜곡된 신호, 펄스 트레인 또는 기타 높은 파고율 파형에 피크 또는 평균 응답 방식이 사용될 경우 오류가 증가합니다. 파고율, 입력 범위 및 고조파 성분은 모두 신호가 얼마나 정확하게 측정되는지에 영향을 미칩니다. 이러한 요소를 이해하면 엔지니어가 오해의 소지가 있는 AC RMS 결과를 피하고 보다 신뢰할 수 있는 검증, 문제 해결 및 일상적인 벤치 측정을 지원하는 데 도움이 됩니다.

AC RMS 측정 솔루션

파형 모양, 파고율 및 고조파 성분으로 인해 기존 스케일링 방법이 신뢰할 수 없게 될 때 AC 전압 측정은 더욱 어려워집니다. Essential 벤치탑 디지털 멀티미터(DMM)는 True-RMS 측정 기능으로 이러한 문제를 해결하여 엔지니어가 평균 응답 방식보다 실제 비정현파 신호를 더 정확하게 측정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 엔지니어는 왜곡된 파형, 펄스 트레인 및 기타 복잡한 AC 신호를 더 높은 신뢰도로 평가할 수 있습니다. 그 결과 일반적인 측정 오류가 줄어들고, 벤치 검증 신뢰도가 향상되며, 실제 신호 동작에 대한 더 명확한 시야를 확보하여 팀이 더 일찍 더 나은 테스트 결정을 내리고 특성화, 문제 해결 및 일상적인 전기 측정 전반에 걸쳐 더 신뢰할 수 있는 결과를 유지하는 데 도움이 됩니다.

AC RMS 측정 솔루션의 블록 다이어그램을 참조하십시오.

AC RMS 측정 솔루션

당사의 AC RMS 측정 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?