Cómo mejorar las mediciones del valor eficaz de la corriente alterna

Multímetro digital Essential
+ Multímetro digital Essential

Medir correctamente el valor RMS real

La medición de la tensión de CA se complica cuando la forma de onda no es una onda sinusoidal pura. En entornos de prueba reales, las señales suelen incluir distorsiones, ruido, pulsos y armónicos que hacen que los métodos de medición sencillos sean menos fiables. La medición del valor eficaz verdadero ofrece una lectura más fiable, ya que refleja el valor real de la señal sin depender de la forma de la onda.

Los errores aumentan cuando se utilizan métodos de respuesta de pico o media en señales distorsionadas, trenes de impulsos u otras formas de onda con un factor de cresta elevado. El factor de cresta, el rango de entrada y el contenido armónico influyen en la precisión de la medición de la señal. Comprender estos factores ayuda a los ingenieros a evitar resultados engañosos del valor eficaz de CA y contribuye a una validación, una resolución de problemas y unas mediciones de laboratorio cotidianas más fiables.

Solución de medición de valor eficaz de CA

La medición de la tensión de CA se complica cuando la forma de la onda, el factor de cresta y el contenido armónico hacen que los métodos de escalado convencionales dejen de ser fiables. Los multímetros digitales Essential (DMM) Essential superan ese reto gracias a su capacidad de medición de valor eficaz verdadero (True-RMS), lo que permite a los ingenieros medir señales no sinusoidales del mundo real con mayor precisión que los métodos basados en promedios. Esto ayuda a los ingenieros a evaluar con mayor confianza las formas de onda distorsionadas, las secuencias de impulsos y otras señales de CA complejas. El resultado es una reducción de los errores de medición habituales, una mayor confianza en la validación en banco y una visión más clara del comportamiento real de la señal, lo que ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones de prueba con mayor antelación y a obtener resultados más fiables en la caracterización, la resolución de problemas y las mediciones eléctricas rutinarias.

Véase el diagrama de bloques de la solución de medición del valor eficaz de CA

Solución de medición de valor eficaz de CA

Descubre los productos de nuestra solución de medición de valor eficaz (RMS) de CA

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para medir el valor eficaz de la corriente alterna

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?