신호 피크를 추적하지 않고 평균 전력을 측정하는 방법

평균 전력 센서
+ 평균 전력 센서

평균 신호 전력 측정

포락선이 변화하는 무선 주파수(RF) 신호에는 장기 평균 전력과 크게 다른 단기 피크가 포함될 수 있습니다. 많은 송신기, 부품 및 서브시스템 측정에서 엔지니어는 개별 포락선 피크를 특성화하기보다는 신호가 전달하는 평균 에너지를 결정해야 합니다. 평균 전력 측정은 측정 구간 동안 신호 전력의 안정적인 표현을 제공하므로 엔지니어는 순간적인 피크 거동에 대한 세부적인 추적 없이도 출력 레벨을 평가할 수 있습니다. 이는 펄스 모양이나 피크 포락선 특성화보다 정확한 평균 전력이 주요 테스트 요구 사항인 연속파 및 변조 신호에 유용합니다.

측정 설정에는 호환되는 전력 측정기 및 무선 주파수 소스 또는 피시험 장치에 연결된 평균 전력 센서가 포함됩니다. 엔지니어는 측정 주파수를 설정하고, 예상 전력 수준을 확인하고, 필요에 따라 영점 조정 및 교정을 수행하고, 선택한 측정 구간에서 평균 전력 결과를 획득합니다. 센서의 넓은 다이내믹 레인지는 일관된 센서 구성을 유지하면서 변화하는 신호 레벨에 걸쳐 측정을 지원합니다. 엔지니어는 결과 평균 전력 Measurements를 사용하여 광대역 피크 전력 측정 시스템을 요구하지 않고도 작동 상태를 비교하고, 송신기 또는 부품 출력을 확인하고, 다양한 테스트 조건에서 신호 전력을 평가할 수 있습니다.

평균 RF 전력 측정 솔루션

평균 전력 측정 솔루션은 평균 전력 센서와 호환되는 전력 측정기를 결합하여 연속파 및 변조 신호 전반에서 평균 무선 주파수 전력의 직접 측정을 제공합니다. 이 센서는 2 경로 다이오드-페어 아키텍처를 사용하여 측정 범위를 확장하는 동시에 변화하는 신호 레벨에 걸쳐 정확한 평균 전력 검출을 유지합니다. 엔지니어는 전력 측정기를 통해 측정 주파수 및 수집 조건을 구성한 다음, 개별 신호 피크의 시간 영역 재구성 없이 센서를 사용하여 평균 전력을 결정합니다. 저장된 교정, 선형성 및 온도 보상 데이터는 센서의 작동 조건에 걸쳐 보정된 측정을 지원하는 동시에 측정기는 측정 제어, 디스플레이 및 결과 처리를 제공합니다. 이 아키텍처는 엔지니어가 세부적인 피크 포락선 특성보다는 총 평균 신호 전력의 신뢰할 수 있는 측정이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 결과 워크플로는 일관된 평균 전력 측정 방법을 유지하면서 다양한 변조 형식 및 작동 레벨에 걸쳐 부품 특성화, 송신기 검증, 기능 테스트 및 자동화된 측정을 지원합니다.

평균 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램

블록 다이어그램 - 신호 피크를 추적하지 않고 평균 전력을 측정하는 방법

평균 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?