위상 일관성을 유지하는 양자 제어 방법

양자 제어 시스템
+ 양자 제어 시스템

위상 코어런트 양자 제어 신호 동기화

위상 코어런트 양자 제어를 위해서는 실험 전체에서 예측 가능한 타이밍 및 위상 관계로 작동하는 여러 파형 생성 및 수집 채널이 필요합니다. 엔지니어는 독립적으로 생성된 마이크로웨이브 제어 신호가 채널과 모듈 간에 위상 정렬된 상태를 유지하도록 기준 클록, 트리거, 파형 시작 이벤트 및 신호 생성을 조율해야 합니다. 공통 주파수 기준을 설정하는 것만으로는 확정적인 위상 관계가 보장되지 않으며, 파형 생성 및 동기화 이벤트의 타이밍도 제어되어야 합니다. 위상 코어런트 동작은 일반적으로 동기화된 신호를 생성하고, 반복 수집을 통해 상대 위상을 측정하며, 실험이 실행되거나 구성 파라미터가 변경될 때 위상 관계가 안정적으로 유지되는지 모니터링하여 평가됩니다.

양자 제어 시스템이 확장됨에 따라 더 많은 채널, 별도의 모듈, 잠재적으로는 여러 섀시 전반에서 동기화가 유지되어야 합니다. 케이블 지연, 트리거 스큐, 클록 분배 차이, 초기화 타이밍 및 누적 위상 오프셋으로 인해 채널 간 변동이 발생할 수 있으며, 이는 다중 큐비트 제어 및 반복 측정을 복잡하게 만듭니다. 따라서 동기화 아키텍처는 반복 가능한 실험 실행을 지원하는 동시에 시스템 전반에 걸쳐 공통 타이밍 레퍼런스를 분배하고 결정론적 시작 조건을 조율해야 합니다. 이를 통해 엔지니어는 시간이 지남에 따라 생성된 신호 간의 상대 위상과 타이밍을 비교하여 위상 정렬된 파형 생성 및 조율된 양자 운영에 영향을 미칠 수 있는 드리프트, 동기화 오류 또는 구성 변경을 파악할 수 있습니다.

위상 일관성 양자 제어 솔루션

제어 채널 및 모듈 전반에서 기준 클록, 트리거, 파형 시작 이벤트 및 수집 타이밍을 동기화하여 위상 코어런트 양자 제어를 유지합니다. 키사이트 양자 제어 시스템은 파형 생성, 수집 및 전용 동기화 하드웨어를 조율하여 실험 전체에서 예측 가능한 위상 관계를 유지합니다. 이 동기화 아키텍처는 여러 채널, 모듈 및 섀시 전반에서 위상 정렬된 신호 생성, 결정론적 타이밍 및 반복 가능한 실행을 지원합니다. 엔지니어가 동기화된 마이크로웨이브 신호를 생성하고, 그 응답을 수집하며, 반복 측정을 통해 상대 위상을 비교함으로써 조율된 양자 운영에 영향을 미칠 수 있는 드리프트, 타이밍 오류 또는 동기화 문제를 파악할 수 있습니다.

위상 코어런트 양자 제어 솔루션 블록 다이어그램 보기

위상 일관성 양자 제어 솔루션

위상 코어런트 양자 제어 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

위상 코어런트 양자 제어를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?