태양광 측정 정확도를 높이는 방법

모듈형 DC 전자 부하
+ 모듈형 DC 전자 부하

정밀 태양광 측정 동기화

정확한 태양광(PV) I-V 특성화를 위해서는 조명 테스트 조건에서 전압, 전류, 온도 및 기준 셀 측정값을 동기화하여 수집해야 합니다. 일사량 수준이 변동할 때 여러 계측기 간에 수집 타이밍이 정렬되지 않으면 측정 불안정성이 발생합니다. 동시 측정 트리거링은 타이밍 불일치를 줄이고 태양광 특성화 워크플로 중 광도 변동의 영향을 최소화합니다.

이 측정 아키텍처는 프로그래밍 가능한 전자 부하, 정밀 디지털 멀티미터, 고분해능 플로팅 디지타이저를 결합하여 모든 측정 파라미터에서 수집 타이밍을 조정합니다. 정밀 션트를 통해 전류 측정값을 캡처할 수 있으며, 동기화된 트리거 신호는 채널 간 타이밍 정렬을 유지합니다. 구성 가능한 측정 적분 시간, 외부 하드웨어 트리거링, 병렬 디지타이저 작동은 태양광 모듈 및 태양전지 특성화 중 반복성과 일관성을 향상시킵니다.

정밀 태양광 측정 솔루션

태양광 I-V 특성화 정확도를 향상하려면 동기화된 수집 타이밍, 안정적인 스윕 제어, 정밀 측정 계측기가 필요합니다. 이 솔루션은 모듈형 DC 전자 부하 플랫폼과 정밀 디지털 멀티미터, 고분해능 플로팅 디지타이저를 결합하여 태양광 특성화 테스트 중 여러 수집 채널에서 동시 측정을 조정합니다. 외부 트리거링 방식을 사용하면 변화하는 조도 조건으로 인한 타이밍 편차를 최소화하고 테스트 실행 간의 반복성을 향상할 수 있습니다. 이 솔루션은 프로그래밍 가능한 스윕 동작, 동기화된 트리거링, 동시 전압 및 전류 수집을 지원하는 동시에, 추가 DMM과 디지타이저를 통해 온도 모니터링, 기준 셀 측정, 정밀 전류 션트 수집으로 측정 기능을 확장합니다. 플로팅 디지타이저 채널은 하이사이드 전류 측정을 단순화하고 구성 가능한 적분 타이밍은 측정 안정성을 향상합니다. 모듈형 아키텍처는 더 높은 채널 수와 더 큰 태양광 특성화 시스템으로의 확장을 지원합니다.

정밀 태양광 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

태양광 측정 정확도를 높이는 방법

정밀 태양광 측정 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정밀 태양광 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?