저잡음 RF 신호를 활용하여 위성 탑재체 측정 정확도를 높이는 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

페이로드 측정에 대한 소스 기여도 줄이기

위성 페이로드 RF 테스트에는 상향 변환기, 하향 변환기 또는 기타 테스트 대상 주파수 변환 단계에서 요구하는 주파수와 레벨의 제어된 자극이 필요합니다. 적용 가능한 테스트 주파수 범위 내에서 소스를 구성하고, 케이블, 스위치, 픽스처를 통한 손실을 고려하며, 소스 손상과 관찰해야 하는 디바이스 동작 사이에 충분한 측정 마진을 확보하십시오.

변환 단계에 RF 자극을 인가하고 RF 분석 계측기로 출력을 측정합니다. 페이로드와 테스트 목적에 따라 변환 동작, 오차 벡터 크기(EVM), 동적 범위, 원치 않는 응답을 평가할 수 있습니다. 측정된 결과를 해석할 때 위상 잡음, 진폭 변조(AM) 잡음, 광대역 잡음, 스퍼리어스 신호, 나머지 테스트 시스템을 고려하십시오.

저잡음 위성 탑재체 RF 테스트 솔루션

소스 기여 손상을 최소화하는 제어된 스티뮬러스를 사용하여 위성 페이로드 업컨버터, 다운컨버터 및 기타 RF 변환 단을 특성화합니다. 이 솔루션은 변환 성능, EVM, 다이내믹 레인지 및 저레벨 원치 않는 응답을 평가하기 위한 깨끗한 RF 스티뮬러스를 제공하므로 엔지니어가 피시험 장비(DUT) 동작을 신호 소스로 인한 제한 사항과 분리할 수 있습니다. RF 테스트 경로의 손실을 고려하면서 필요한 주파수 및 출력 레벨에 맞게 소스를 구성할 수 있습니다. 낮은 AM 노이즈, 위상 노이즈, 광대역 노이즈, 고조파 및 스퍼리어스 신호는 민감한 RF 특성화 과정에서 측정 가시성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 반복 가능한 페이로드 테스트를 지원하고 측정된 성능이 스티뮬러스 소스의 원치 않는 기여가 아닌 DUT를 반영한다는 더 큰 확신을 제공합니다.

위성 테스트용 저잡음 신호 데모 보기

저잡음 위성 페이로드 RF 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?