방위 탐지 시스템 테스트 방법

프로 아날로그 신호 발생기
+ Pro 아날로그 신호 생성기

방향 탐지 테스트 조건 재현

방향 탐지 시스템은 여러 수신 채널 간의 위상 또는 타이밍 관계를 기반으로 신호 방향을 추정합니다. 테스트 설정은 일반적으로 여러 개의 동기화된 무선 주파수 소스, 공통 주파수 기준, 그리고 수신기 입력단에서 도달 각도 조건을 에뮬레이트하기 위한 제어된 채널 간 위상 관계를 사용합니다.

신호 소스는 알려진 상대 위상, 주파수 및 진폭 조건을 가진 코히어런트 자극 신호를 생성하도록 구성됩니다. 엔지니어는 프로그래밍된 위상 관계와 방향 탐지 시스템 응답을 비교하여 도달 각도 추정, 채널 매칭, 코히어런스 감도 및 위상 안정성 효과를 평가할 수 있습니다.

위상 안정형 방향 탐지 테스트 솔루션

방향 탐지 검증에는 안정적인 채널 간 위상 관계를 가진 여러 개의 코히어런트 무선 주파수 신호가 필요합니다. 이 솔루션은 공통 기준을 사용하는 동기화된 키사이트 신호 생성기를 활용하여 방향 탐지 수신기 또는 프로세서에서 제어된 도달 각도 조건을 에뮬레이트합니다. 엔지니어는 채널 간의 상대 위상, 주파수 및 진폭을 구성한 다음, 프로그래밍된 자극 조건과 시스템의 추정 방위 또는 채널 응답을 비교할 수 있습니다. 이 설정은 방향 탐지 정확도, 채널 매칭, 반복성, 그리고 코히어런스를 제한하는 오류에 대한 민감도의 검증을 지원합니다.

위상 안정형 방향 탐지 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

다중 채널에 걸쳐 위상 안정 신호를 생성하여 방위 탐지 시스템을 테스트하는 방법 – 블록 다이어그램

위상 안정형 방향 탐지 테스트 솔루션 관련 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

위상 안정형 방향 탐지 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?