레이더 및 국방 시스템을 위한 국부 발진기 순도 개선 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

로컬 발진기 기여도 제어

레이더 및 전자 스펙트럼 작전(EMSO) 수신기 및 주파수 변환기를 특성화하려면 적절한 주파수, 구동 레벨, 스펙트럼 순도를 갖춘 국부 발진기(LO) 레퍼런스가 필요합니다. 엔지니어는 시스템 LO 대신 외부 무선 주파수(RF) 소스를 사용하여 제어된 측정 조건을 설정할 수 있습니다. 대체 소스는 주파수 변환 스테이지의 입력 요구 사항을 충족하는 동시에 충분히 낮은 위상 노이즈, 광대역 노이즈, 스퍼리어스 신호 및 고조파를 제공해야 합니다. 이러한 특성은 측정에 관련된 주파수 오프셋 및 대역폭에서 평가됩니다. 또한 엔지니어는 신호 경로 손실, 임피던스 요구 사항, 믹서나 변환기로 전달되는 LO 전력을 고려합니다. 여러 변환 경로가 있는 시스템에서는 각 경로에 적절한 LO 레퍼런스를 제공하기 위해 독립적으로 제어되는 소스가 필요할 수 있습니다.

일반적인 구성에서는 저잡음 신호 생성기를 수일의 LO 입력 또는 주파수 변환 스테이지에 연결합니다. 엔지니어는 필요한 LO 주파수를 선택하고, 구동 레벨을 설정하고, 결과로 생성되는 중간 주파수(IF) 또는 수신기 응답을 해석하기 전에 소스의 스펙트럼 특성을 검증합니다. 위상 노이즈와 원치 않는 스펙트럼 성분은 변환 체인을 통해 전파되어 측정 아티팩트나 높아진 노이즈로 나타날 수 있습니다. 엔지니어는 예상 신호 레벨 및 측정 대역폭과 비교하여 이러한 요소를 평가하고, 필요에 따라 소스 설정이나 신호 경로 연결을 조정합니다. 다중 경로 아키텍처의 경우, 별도의 RF 출력을 통해 수신기나 변환기 채널 간에 독립적인 LO 조건을 지원할 수 있습니다. 목적은 후속 특성화가 수신기나 변환기의 동작을 반영하도록 충분히 깨끗하고 제어된 레퍼런스를 구축하는 것입니다.

저잡음 국부 발진기 대체 솔루션

깨끗한 LO 레퍼런스를 구축하려면 적절한 주파수 커버리지, 구동 전력, 위상 노이즈, 스펙트럼 순도를 갖춘 외부 RF 소스가 필요합니다. 키사이트 Pro XG7 아날로그 신호 생성기는 레이더 및 EMSO 수신기 또는 변환기 측정에서 LO를 대체하기 위한 저위상 노이즈 소스를 제공합니다. 엔지니어는 필요한 LO 주파수 및 레벨을 구성하고, 신호 경로 손실을 고려하고, 소스를 해당 믹서 또는 주파수 변환 입력에 연결합니다. 낮은 광대역 노이즈와 원치 않는 스펙트럼 콘텐츠는 피시험 장치(DUT)의 응답을 가릴 수 있는 측정 아티팩트를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 여러 신호 경로가 있는 아키텍처의 경우, 독립적으로 제어되는 RF 소스를 통해 별도의 LO 레퍼런스를 지원할 수 있습니다. 엔지니어는 측정 요구 사항에 따라 소스 위상 노이즈, 스퍼리어스 신호, 고조파, 전달된 전력을 평가합니다. 이 솔루션은 정확한 수신기 및 변환기 특성화를 위해 적합한 외부 LO 레퍼런스를 선택하고 구성하는 데 중점을 둡니다.

저위상 잡음 신호 생성 데모 보기

저잡음 로컬 발진기 대체 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?