음향 톤과 고조파를 식별하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

음향 톤 및 고조파 식별

음향 측정에서 톤 성분을 식별하는 작업은 관심 주파수 대역을 유지하는 샘플링 레이트로 센서 파형을 캡처하는 것부터 시작됩니다. 마이크, 가속도계 또는 기타 호환되는 변환기는 음향 또는 기계적 응답을 전기 신호로 변환하여 동기식으로 수집합니다. 엔지니어가 서로 다른 측정 위치를 비교하거나 음향 및 진동 응답을 상호 연관시켜야 하는 경우 여러 채널을 동시에 기록할 수 있습니다. IEPE(Integrated Electronics Piezo-Electric) 여자(Excitation)는 수집 채널에서 직접 호환 센서에 전원을 공급할 수 있습니다. 일관된 입력 범위, 샘플 레이트 및 수집 지속 시간은 반복 측정 간에 비교 가능한 기록을 생성합니다. 이 동적 데이터 수집 프로세스는 음향 FFT 분석, 고조파 분석, 음향 노이즈 측정 및 진동 스펙트럼 분석에 필요한 시간 영역 파형을 생성합니다.

캡처된 파형에 고속 푸리에 변환(FFT)을 적용하여 측정된 응답을 개별 주파수 성분으로 분리합니다. 결과 스펙트럼은 지배적인 기본 톤, 기본 주파수의 정수배에서 발생하는 고조파 주파수, 그리고 측정 대역폭에 걸쳐 분포된 광대역 컨텐츠를 보여줍니다. 엔지니어는 주파수 마커를 사용하여 스펙트럼 피크를 찾고 장치 속도, 부하, 작동 모드 또는 설계 구성을 변경하면서 그 진폭을 비교할 수 있습니다. 일관된 수집 및 FFT 설정을 유지하면 스펙트럼을 직접 비교하여 테스트 조건 간에 어떤 구성 요소가 변경되는지 확인할 수 있습니다. 이 주파수 영역 워크플로는 모터, 팬, 펌프, 압축기 및 기타 전기기계 어셈블리의 고조파 분석을 지원하는 동시에, 과도 거동을 조사하거나 개별 이벤트와 진동 스펙트럼의 변화를 상관시키기 위해 원래의 시간 영역 측정값을 유지합니다.

음향 톤 및 고조파 분석 솔루션

음향 톤과 고조파를 식별하려면 관심 있는 스펙트럼 성분을 유지하기에 충분한 샘플링 대역폭과 해상도로 센서 파형을 캡처해야 합니다. 이 솔루션은 동기화된 동적 데이터 수집과 주파수 영역 분석을 결합하여 동일한 작동 조건에서 여러 음향 또는 진동 채널을 측정할 수 있도록 합니다. 호환 가능한 IEPE 센서는 디지타이저 채널에서 직접 여자를 수신할 수 있으므로 센서 측정 경로가 단순화됩니다. 엔지니어는 먼저 획득한 시간 영역 파형을 검사한 다음 FFT를 적용하여 응답을 기본 톤, 고조파 및 광대역 노이즈로 분리합니다. 주파수 마커와 스펙트럼 비교를 사용하여 장치 속도, 부하, 센서 위치 또는 설계 구성이 변경됨에 따라 발생하는 변화를 추적할 수 있습니다. 이 워크플로는 반복 가능한 측정 프로세스 내에서 음향 FFT 분석, 고조파 분석, 음향 노이즈 측정, 동적 데이터 수집 및 진동 스펙트럼 분석을 지원합니다.

동적 데이터 수집 시스템을 사용한 음향 측정 데모 보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.

음향 톤 및 고조파 분석 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

음향 톤 및 고조파 분석을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?