수신기 테스트용 간섭 신호를 생성하는 방법

필수 벡터 신호 발생기
+ Essential Vector Signal Generator

간섭을 이용한 수신기 스트레스 테스트

수신기 견고성 테스트는 깨끗한 원하는 신호 이상의 것을 요구합니다. 엔지니어는 인접 신호, 대역 내 교란 또는 비이상적인 RF 조건이 마진을 감소시키기 시작할 때 설계가 어떻게 동작하는지 관찰할 수 있도록 제어된 간섭을 도입해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 종류의 테스트는 필터링, 선택성 및 신호 내성의 약점을 노출하는 데 도움이 되며, RF 환경이 더욱 까다로워짐에 따라 수신기 성능이 어떻게 변화하는지에 대한 더 명확한 시야를 제공합니다. 벡터 신호 발생기는 정의된 전력, 변조 및 스펙트럼 특성을 가진 반복 가능한 간섭 신호를 생성할 수 있으므로 이러한 워크플로우에 매우 적합합니다.

신호 발생기는 간섭 신호 소스로 사용되는 수신기 파라메트릭 테스트에 필수적입니다. 신호 발생 소프트웨어와 결합하면 엔지니어는 표준 기반 또는 사용자 정의 파형을 생성하고 관리하며, 지원되는 신호 소스에서 재생하기 위해 다운로드하고, 수신기 스트레스, 공존 연구 및 문제 해결을 위한 반복 가능한 실험실 설정을 구축할 수 있습니다. 이는 사전 설정된 신호에만 의존하지 않고 까다로운 RF 조건을 재현할 수 있는 유연한 방법이 필요한 팀에게 워크플로우를 실용적으로 만듭니다.

수신기 간섭 테스트 솔루션

수신기 간섭 테스트에는 테스트 조건이 변경됨에 따라 전력, 변조, 대역폭 및 스펙트럼 배치를 다양하게 변경할 수 있는 충분한 유연성을 갖춘 제어된 원치 않는 신호를 생성할 수 있는 신호 발생 설정이 필요합니다. 키사이트 N5166B Essential 벡터 신호 발생기를 사용하면 엔지니어는 비이상적인 RF 조건에서 블로킹 동작, 인접 채널 허용 오차, 공존 마진 및 일반적인 수신기 견고성을 연구하기 위한 반복 가능한 간섭 신호를 생성할 수 있습니다. PathWave Signal Generation 소프트웨어와 결합하면 지원되는 신호 소스에서 재생하기 위해 사용자 정의 또는 표준 기반 파형을 더 쉽게 생성, 처리 및 다운로드할 수 있도록 함으로써 워크플로우가 더욱 유연해집니다. 이러한 기능들은 함께 워크플로우를 사전 설정된 신호 형식으로만 제한하지 않고 문제 해결, 검증 및 일상적인 RF 성능 테스트를 위한 실용적인 벤치 설정을 지원합니다.

수신기 간섭 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

수신기 테스트용 간섭 신호 생성 방법 블록 다이어그램

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?