고속 설계에서 숨겨진 신호 오류를 찾는 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Expert 벤치탑 오실로스코프

드문 신호 이상을 더 빠르게 찾기

고속 디지털 디버깅은 종종 정상적인 파형 활동 내에 숨겨진 드문 신호 이상을 찾아야 합니다. 이러한 이벤트는 가끔 나타나거나 예상 패턴과 약간만 다를 수 있으므로 기존의 안정적인 파형 보기로는 격리하기 어렵습니다. 이를 밝혀내기 위해 엔지니어는 반복되는 파형 동작을 비교하고 펄스 폭, 상승 시간, 하강 시간과 같은 매개변수를 기반으로 이상치 이벤트를 식별할 수 있는 측정 접근 방식이 필요합니다.

이러한 이상을 격리하려면 반복되는 파형을 캡처하고, 학습된 정상 동작과 비교하여 선별하며, 기준선과 다른 이벤트를 자동으로 표시할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. 이 테스트 설정에서 오실로스코프는 파형 기록을 획득하고, 반복되는 신호 활동에 이상 감지를 적용하며, 검토를 위해 의심스러운 이벤트를 강조 표시합니다. 올바르게 구현되면 엔지니어가 고속 설계에서 숨겨진 신호 오류를 설명할 가능성이 가장 높은 파형 동작에 디버깅 노력을 집중하는 데 도움이 됩니다.

고속 디지털 디버그 솔루션

고속 디지털 설계에서 숨겨진 신호 오류를 디버깅하려면 대규모 파형 집합을 선별하고 정상 동작에서 벗어나는 이벤트를 자동으로 강조 표시할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 오실로스코프는 반복적인 획득 전반에 걸쳐 펄스 폭, 상승 시간, 하강 시간과 같은 측정을 기반으로 이상치 파형을 표시하기 위해 내장된 이상 감지 기능을 사용합니다. 이 설정은 엔지니어가 비정상적인 이벤트를 컨텍스트 내에서 검토하고, 정상 파형 집합과 비교하며, 간헐적 오류와 가장 밀접하게 관련된 신호 조건으로 조사를 좁히는 데 도움이 됩니다.

Expert 벤치탑 오실로스코프 디버깅 도구 데모 보기

고속 디지털 디버깅 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

고속 디지털 디버깅을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?