DC 신호 위에 AC 신호 측정 방법

오실로스코프
+ 오실로스코프

저노이즈 오실로스코프로 마이크로볼트 레벨에 숨겨진 AC 신호 확인

큰 DC 신호 위에 작은 AC 신호를 측정하려면 전력 분배 네트워크가 허용 오차 범위 내에 유지되도록 정확하고 상세한 신호 분석이 필요합니다. 전압 레일 위에 있는 리플, 노이즈 및 과도 현상을 식별하는 것은 이를 줄이고 전력 레일이 깨끗한지 확인하는 데 필수적입니다. 전력 분배 네트워크가 공급 전압을 낮추고 허용 오차 범위가 엄격해짐에 따라 정확한 신호 분석은 지속적인 관심사입니다.

정확한 AC 및 DC 신호 분석을 위해서는 전력 레일의 리플 및 노이즈를 정밀하게 측정할 수 있는 고비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 갖춘 저노이즈 오실로스코프가 필요합니다. 저노이즈 오실로스코프는 주입된 노이즈를 줄이고 측정된 신호에 미치는 영향을 최소화합니다. 고비트 ADC 오실로스코프는 더 나은 해상도를 제공하여 DC 신호의 상세한 검사와 리플 및 노이즈의 미세한 측정을 가능하게 합니다. 오실로스코프를 전력 레일 프로브와 결합하여 높은 감도로 측정하십시오.

노이즈 신호 측정 솔루션

전원 공급 장치의 리플, 노이즈 및 과도 현상을 최소화하려면 큰 DC 신호 위에 작은 AC 신호를 측정할 수 있는 14비트 ADC와 낮은 노이즈 플로어를 갖춘 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 고해상도 전력 측정 솔루션은 다른 범용 오실로스코프에 비해 4배의 신호 분해능과 절반의 노이즈 플로어를 제공하는 키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프로 구성됩니다. HD3를 키사이트 N7020A 전력 레일 프로브와 결합하여 프로브의 넓은 오프셋 범위와 활성 신호 범위를 사용하여 더 높은 감도의 측정을 수행할 수 있습니다.

저잡음 AC 신호 측정 데모 보기

당사의 고해상도 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?